+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Mol (mol) - Definition

Mol (mol) ist die Basiseinheit der Stoffmenge im Internationalen Einheitensystem (SI) und dient zur Beschreibung der Anzahl von Teilchen wie Molekülen, Atomen, Ionen oder anderen elementaren Einheiten in einem System. Ein Mol entspricht genau 6,022 140 76 × 10^23 Teilchen, was der Avogadro-Zahl entspricht – einer physikalischen Konstante, die die quantitative Skala in Chemie und Molekularphysik definiert. Die elementaren Einheiten, auf die sich das Mol bezieht, müssen entsprechend der Natur des untersuchten Systems definiert sein, zum Beispiel als Atome bei Elementen, Moleküle bei chemischen Verbindungen oder Ionen in Elektrolyten.

Das Mol bildet eine Brücke zwischen der atomaren und der makroskopischen Skala, indem es die Handhabung praktischer Mengen chemischer Substanzen anhand ihrer Atom- oder Molekülmassen ermöglicht. In der quantitativen Analyse erlaubt es die Umrechnung von Masse in Teilchenanzahl, Berechnung von Konzentrationen, stöchiometrischen Verhältnissen in chemischen Reaktionen und Volumina von Gasen unter Normalbedingungen. Die Verwendung des Mols standardisiert Berechnungen in Chemie, Biophysik, Pharmazie und Werkstofftechnik und ist substanzunabhängig, was ihm universellen Charakter verleiht.

In der seit 2019 gültigen modernen Definition wird das Mol nicht mehr über die Masse einer Probe des Kohlenstoff-Isotops 12C definiert, sondern durch die exakte Festlegung des Werts der Avogadro-Zahl. Diese Änderung sorgt für eine bessere Konsistenz mit anderen SI-Einheiten, die auf fundamentalen physikalischen Konstanten basieren, und erleichtert präzise Messungen in verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Im Laboralltag wird das Mol häufig zum Ansetzen von Lösungen, zur Bestimmung von Reaktionsgleichungen und zum Ausgleichen chemischer Prozesse verwendet und ist eine der am meisten genutzten Einheiten in der quantitativen Analyse. Als Maß für die Stoffmenge spielt das Mol auch eine wesentliche Rolle in idealen Gasgleichungen und thermodynamischen Modellen chemischer Gleichgewichtszustände.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH