+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Ohm (Ω) - Definition

Ohm (Ω) ist die SI-Einheit des elektrischen Widerstands und beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, den Stromfluss bei angelegter Spannung zu begrenzen. Ein Widerstand von einem Ohm liegt vor, wenn durch einen Leiter bei einer Spannung von einem Volt ein Strom von einem Ampere fließt. Nach dem Ohmschen Gesetz wird der Widerstand als das Verhältnis von Spannung zu Strom definiert und spielt eine fundamentale Rolle in der Analyse elektrischer Schaltkreise.

Die Einheit ist nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm benannt, der im 19. Jahrhundert die empirischen Zusammenhänge zur elektrischen Leitfähigkeit formulierte. In der Praxis wird der Widerstand nicht nur in Ohm, sondern auch in Vielfachen und Untereinheiten wie Kiloohm (kΩ), Megaohm (MΩ) oder Milliohm (mΩ) angegeben, abhängig von der Größe des Widerstands im jeweiligen System.

Der elektrische Widerstand ist eine skalare Größe, die von den Materialeigenschaften, der Geometrie des Leiters und der Temperatur abhängt. Bei metallischen Leitern steigt der Widerstand mit zunehmender Temperatur, während er bei Halbleitern und nichtlinearen Materialien komplexere Abhängigkeiten zeigen kann. Der Widerstand führt zu Energieverlusten in Form von Wärme, die bei der Konstruktion elektronischer und elektrischer Systeme berücksichtigt werden müssen.

Die Einheit Ohm ist zudem von großer Bedeutung für Messungen, Diagnosen und Regelungen der Betriebsparameter elektronischer Geräte. In der Praxis, etwa in der Elektronik, Energieversorgung oder industriellen Automation, ermöglicht die Messung des Widerstands die Beurteilung des technischen Zustands von Bauteilen, die Überprüfung der Stromkreis-Kontinuität sowie die Analyse der Eigenschaften leitender und isolierender Materialien. Aufgrund ihrer universellen und eindeutigen Definition bleibt die Einheit Ohm eine der grundlegenden physikalischen Größen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH