+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Flipflop ist ein grundlegendes Element der digitalen Logikelektronik, das zur Speicherung eines einzelnen Informationsbits in Form von zwei stabilen logischen Zuständen dient. Es funktioniert als bistabiles Bauelement, das bedeutet, es kann sich in einem von zwei möglichen Zuständen befinden – repräsentierend ein logisches „0“ oder „1“ – und verbleibt darin, bis durch ein Steuersignal eine Zustandsänderung erzwungen wird. Flipflops sind die Grundlage für Speicher und sequentielle Schaltungen, da sie die Aufnahme, Synchronisation und Verarbeitung binärer Informationen über die Zeit ermöglichen.
Das Verhalten eines Flipflops basiert auf einer logischen Schaltung, die aus Gattern besteht und eine Rückkopplung nutzt, um seinen Zustand zu halten. Im Gegensatz zu kombinatorischen Gattern reagiert ein Flipflop nicht nur auf die aktuellen Eingangswerte, sondern auch auf die Historie der Signaländerungen, wodurch es Speichercharakteristika erhält. Übliche Typen sind asynchrone Flipflops (deren Zustand unabhängig vom Taktsignal eingestellt wird) sowie synchrone Flipflops, die ihren Zustand nur zu bestimmten Taktflanken ändern und so in getakteten Systemen eingesetzt werden.
Häufig eingesetzte Flipflop-Typen sind SR, D, JK und T, die sich durch ihre Eingangskonfiguration und Reaktionsweise auf Steuersignale unterscheiden. Sie finden Verwendung in Registern, Zählern, endlichen Zustandsmaschinen (FSM), temporären Speichern und überall dort, wo logische Zustände kontrolliert gespeichert oder geändert werden müssen. Moderne digitale Systeme integrieren Flipflops als Bausteine in integrierten Schaltungen oder programmierbaren Logikstrukturen und entwerfen sie mit Hardware-Beschreibungssprachen (HDL).
Aufgrund der Bedeutung der Synchronisation in digitalen Schaltungen erfordert das Design und die Platzierung von Flipflops in Systemen die Berücksichtigung zeitlicher Parameter wie Propagationsverzögerung, Setup- und Hold-Zeiten sowie das Risiko von Metastabilität. In komplexen digitalen Systemen ermöglichen zahlreiche Flipflops, die unter einem gemeinsamen Takt arbeiten, eine geordnete und vorhersagbare Datenverarbeitung.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.