+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Widerstand (Resistanz) ist eine physikalische Eigenschaft eines Materials oder Bauteils im elektrischen Stromkreis, die seine Fähigkeit beschreibt, dem Fluss elektrischen Stroms entgegenzuwirken. Technisch betrachtet ist der Widerstand ein Maß für den elektrischen Widerstand, der elektrische Energie in Wärme umwandelt, gemäß dem Joule’schen Gesetz. Der Wert des Widerstands hängt vom Materialtyp, seiner Länge, dem Querschnittsbereich sowie der Temperatur ab. Die Einheit des Widerstands im SI-System ist das Ohm (Ω).
Das Phänomen des Widerstands entsteht durch die Wechselwirkung freier Ladungsträger, wie Elektronen, mit den Atomen der Kristallstruktur des Leiters, was zu Energieverlusten in Form von Wärme führt. Für Materialien mit konstanten physikalischen Eigenschaften und Temperatur beschreibt das Ohmsche Gesetz die lineare Beziehung zwischen Spannung und Stromstärke, wobei der Widerstand als Quotient von Spannung und Strom definiert wird. In der Praxis verhalten sich jedoch nicht alle Bauteile linear; in solchen Fällen spricht man von dynamischem oder differentiellen Widerstand.
Der Widerstand spielt eine fundamentale Rolle im Entwurf und der Analyse elektrischer Schaltungen, da er Spannungsabfälle, Leistungsverteilung und Stabilität des Schaltkreises beeinflusst. Er ist einer der grundlegenden Parameter zur Charakterisierung passiver Bauteile wie Widerstände, deren Hauptfunktion darin besteht, den Strom zu begrenzen, Spannung zu teilen, Wärme zu erzeugen oder Impedanz anzupassen. Widerstand kann auch als unerwünschte Komponente in Leitern, Spulen oder Leiterplatten auftreten und dadurch Verluste verursachen sowie die Effizienz mindern.
Im Bereich der Materialwissenschaften erlaubt das Konzept der spezifischen Leitfähigkeit (Resistivität) den Vergleich der Leitfähigkeit verschiedener Substanzen. Materialien mit niedriger Resistivität, wie Kupfer oder Silber, gelten als sehr gute Leiter, während Isolatoren durch ihren hohen Widerstand praktisch keinen Strom leiten. In Energieversorgungssystemen und Signalübertragung ist die Berücksichtigung des Widerstands entscheidend, um Energieverluste zu minimieren und den korrekten Betrieb der Geräte sicherzustellen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.