+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Widerstand (Resistor) - Definition

Widerstand (Resistor) ist ein passives Bauelement eines elektrischen Stromkreises, dessen Hauptaufgaben das Begrenzen des Stromflusses, das Teilen von Spannung und das Verstreuen von Energie in Form von Wärme sind. Seine Funktion beruht auf dem Phänomen des elektrischen Widerstands, also der Eigenschaft eines Materials, dem Fluss freier Ladungsträger entgegenzuwirken. Unter idealen Bedingungen folgt der Widerstand dem Ohmschen Gesetz, was bedeutet, dass die an seine Anschlüsse angelegte Spannung proportional zum durchfließenden Strom ist.

Konstruktiv werden Widerstände aus Materialien mit genau definierter spezifischer Leitfähigkeit hergestellt, wie Kohlenstoff, Metalloxiden, Widerstandslegierungen oder metallischen Schichten auf keramischem Träger. Ihr Widerstandswert, angegeben in Ohm, kann entweder fest oder variabel sein (bei verstellbaren Widerständen). Wesentliche Parameter eines Widerstands sind dessen Wert, Toleranz (erlaubte Abweichung vom Nennwert), Nennleistung, Temperaturkoeffizient sowie zeitliche Stabilität.

Im praktischen Einsatz erfüllen Widerstände viele wichtige Funktionen – sie begrenzen den Strom in Stromkreisen, bestimmen Arbeitspunkte von Transistoren, bilden Spannungsteiler, dämpfen Störungen und sorgen für die Anpassung von Übertragungsleitungen. Aufgrund ihrer nahezu universellen Verwendung gehören Widerstände zu den grundlegendsten Komponenten in analoger und digitaler Elektronik, Energieversorgung und Automatisierungstechnik. Beim Schaltungsdesign werden nicht nur der Widerstandswert, sondern auch Leistungsverluste und Umwelteinflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Strahlung berücksichtigt.

Sowohl in Durchstecktechnik (THT) als auch in Oberflächentechnik (SMD) sind Widerstände standardisiert hinsichtlich Größe und Kennzeichnung, was deren Identifikation und automatischen Einbau erleichtert. Die Werte werden über Farbcode oder digitale Markierungen angegeben, welche den Nennwert und die Toleranz anzeigen. Aufgrund ihrer Einfachheit und Zuverlässigkeit sind Widerstände eines der am häufigsten verwendeten Bauelemente in der Elektronik.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH