+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Absorption - Definition

Absorption ist ein physikalischer oder physikochemischer Prozess, bei dem eine Substanz von einer anderen aufgenommen wird, wobei Energie, Moleküle oder Wellen in das Innere des absorbierenden Materials übergehen. Dieses Phänomen kann verschiedene Wissenschafts- und Technikbereiche betreffen – von der Optik und Akustik, über Chemie bis hin zur Materialtechnik – und nimmt je nach Natur der beteiligten Phänomene und Umgebung verschiedene Formen an.

Im Kontext der Optik bezieht sich Absorption auf die Reduktion der Intensität von elektromagnetischer Strahlung, wenn sie durch ein Medium geht, das die Energie der Lichtwelle absorbiert. Die absorbierte Energie wird üblicherweise in Wärme umgewandelt oder an die inneren Energiestände von Atomen und Molekülen weitergegeben, was zu deren Anregung führt. Die Absorptionseigenschaften von Materialien sind eng mit ihrer molekularen und elektronischen Struktur verbunden, weshalb sie unter anderem in der Spektroskopie zur Identifikation chemischer Verbindungen verwendet werden.

In Chemie und industrieller Technologie findet Absorption statt, wenn Moleküle einer Substanz – meist eines Gases – in das Innere einer Flüssigkeit oder eines Festkörpers eindringen und ein homogenes System bilden. Im Gegensatz zur Adsorption, bei der eine Bindung von Molekülen an der Oberfläche stattfindet, betrifft Absorption volumetrische Prozesse und kann reversibel sein oder zu dauerhaften chemischen Reaktionen führen.

Das Phänomen der Absorption tritt auch in der Akustik auf, wo die Energie von Schallwellen teilweise von Material absorbiert wird, was zu einer Abschwächung der Welle und einer Verringerung ihrer Reichweite führt. Materialien mit hoher Absorptionsfähigkeit für Schallwellen werden unter anderem in Schalldämmungen und Raumakustik eingesetzt. Ähnlich ist in der Domäne der ionisierenden Strahlung Absorption entscheidend für Abschirmung und radiologischen Schutz.

Absorption kann mathematisch durch den Absorptionskoeffizienten beschrieben werden, der die Fähigkeit eines Materials quantifiziert, eine bestimmte physikalische Größe zu absorbieren. In vielen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen ist die Kontrolle dieses Phänomens wichtig für die Effizienz, Sicherheit und Präzision der Funktion von Geräten und technologischen Systemen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH