+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Lithium-Ionen-Akku ist eine Art von elektrischem Akku, in dem Energie durch den reversiblen Fluss von Lithium-Ionen zwischen den Elektroden – Anode und Kathode – durch den Elektrolyten gespeichert und freigesetzt wird. Im geladenen Zustand befinden sich die Lithium-Ionen hauptsächlich in der Anode, die meist aus Graphit besteht. Während der Entladung wandern die Ionen durch den Elektrolyten zur Kathode, die üblicherweise aus Lithium-Metalloxiden besteht, und der damit einhergehende Elektronenfluss durch den äußeren Stromkreis stellt den nützlichen elektrischen Strom dar.
Die Lithium-Ionen-Technologie zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte, einen geringen Selbstentladungseffekt und eine große Anzahl von Lade- und Entladezyklen bei relativ stabilen Parametern aus. Aufgrund dieser Eigenschaften finden Akkus dieses Typs breite Anwendung in tragbarer Elektronik, kabellosen Werkzeugen, Elektrofahrzeugen und stationären Energiespeichersystemen.
Der Elektrolyt in Lithium-Ionen-Akkus liegt normalerweise in Form einer organischen Flüssigkeit vor, die Lithiumsalze enthält, jedoch werden auch halbfeste und feste Versionen entwickelt, die die chemische Sicherheit erhöhen. Um das Risiko einer Überhitzung oder Entzündung der Zelle zu begrenzen, werden fortschrittliche Batteriemanagementsysteme eingesetzt, die Spannung, Strom und Betriebstemperatur überwachen.
Ein charakteristisches Merkmal dieser Art von Akkus ist auch die hohe Energieeffizienz, das geringe Gewicht im Verhältnis zur Kapazität und das Fehlen des Memory-Effekts, was sie flexibler in der Nutzung macht als ältere Technologien wie Nickel-Cadmium. Allerdings erfordert die Empfindlichkeit gegenüber Tiefentladung, Überladung und extremen Temperaturen den Einsatz von Schutzsystemen, sowohl auf der Ebene einzelner Zellen als auch ganzer Batteriesätze.
Der Fortschritt im Bereich der Lithium-Ionen-Akkus konzentriert sich auf die Verbesserung der chemischen Stabilität, die Erhöhung der Energiekapazität und die Reduzierung der Produktionskosten, was von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung nachhaltiger Energietechnologien ist.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.