+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Anemometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Geschwindigkeit von, und manchmal auch die Richtung der Strömung von Luft oder anderen Gasen. Es wird hauptsächlich in der Meteorologie verwendet, aerodynamik, lüftungsanlagen und Industrie, überall dort, wo es notwendig ist, die Parameter der Gasbewegung zu kontrollieren. Aufbau und Funktionsweise hängen vom jeweiligen Gerätetyp und Anwendungsbereich ab.
Die gebräuchlichste Art von Anemometern ist die Schalenversion, bei der ein rotierendes Schalenelement durch den Wind in Bewegung gesetzt wird. Die Drehgeschwindigkeit hängt direkt von der Intensität des Luftstroms ab und wird in lineare Geschwindigkeitswerte umgerechnet. Alternativ dazu, werden Flügelanemometer verwendet, röhrenförmig, thermisch oder ultraschall - unterscheiden sich durch ihre Messmethode, messgenauigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbedingungen.
In wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen, werden zunehmend digitale Anemometer eingesetzt, die mit Systemen ausgestattet sind, die das Messsignal verarbeiten und die Datenübertragung an Analysesysteme ermöglichen. Damit ist es möglich, die Luftströmung kontinuierlich in Echtzeit zu überwachen, zu dokumentieren und zu analysieren.
Parameter von Anemometern - wie z.B. Messbereich, ansprechzeit, genauigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse - werden entsprechend der spezifischen Betriebsumgebung ausgewählt. Diese Geräte spielen eine wichtige Rolle in Klimatisierungssystemen, umweltüberwachung, als auch in der Windenergie, wo sie bei der Bewertung und Verwaltung von Windparkstandorten von entscheidender Bedeutung sind.
Windmessgeräte und Thermo-Windmessgeräte
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.