+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Areometer - definition von

Areometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit gelösten Feststoffen, unter Anwendung des von Archimedes beschriebenen Auftriebsprinzips. Es besteht in der Regel aus einem Glasrohr mit einem erweiterten unteren Teil, das so beschwert ist, dass, so dass es senkrecht bleibt, wenn es in eine Flüssigkeit getaucht wird. Auf dem Schaft des Aräometers ist eine in Einheiten der relativen Dichte geeichte Skala angebracht, spezifisches Gewicht, prozentsatz der gelösten Substanz (e.g. alkohol, zucker) oder der Baume, Brix, API oder Plato - je nach der industriellen Anwendung.

Das Prinzip des Areometers beruht auf der Messung der Eintauchtiefe in die zu prüfende Flüssigkeit: je höher die Dichte des, desto geringer ist die Eintauchtiefe. Die Voraussetzungen für eine korrekte Messung sind eine isotherme Messumgebung und das Fehlen von mechanischen Verunreinigungen und Gasblasen, die das Ergebnis verfälschen können. Genaue Messwerte werden auf der Höhe des Flüssigkeitsmeniskus ermittelt, in der Regel auf der Höhe des Kontakts zwischen der Flüssigkeit und dem Rohr abgelesen, unter der Annahme, dass das Körpermaterial benetzt ist.

Areometer werden häufig in der chemischen Industrie verwendet, lebensmittelindustrie (z.g. brauereiwesen, önologie), in der pharmazeutischen und petrochemischen Industrie. Heute, gibt es auch digitale und elektronische Versionen, die eine automatische Ablesung und Aufzeichnung der Ergebnisse mit Temperaturkorrektur und Kalibrierung für verschiedene Referenzflüssigkeiten ermöglichen. In technischen und industriellen Laboratorien, ist die Areometrie eine einfache, ein einfaches, aber hoch reproduzierbares Messverfahren, ohne komplexe analytische Infrastruktur.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH