+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Elektrische Sicherung ist ein Element des Schutzes elektrischer Anlagen anlagen und Geräte vor den Auswirkungen von Überstrom, die zu einer Überhitzung der Kabel führen können, beschädigung der Geräte oder Ausbruch eines Brandes. Er funktioniert nach dem Prinzip der kontrollierten Unterbrechung eines Stromkreises durch Schmelzen eines dünnen leiter (Schmelzdraht) im Inneren des Gehäuses, wenn der Strom einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet.
Der Hauptzweck einer Sicherung ist der Schutz vor Kurzschlüssen-kurzschlüsse und lang-anhaltende Überlastungen, und gleichzeitig das Risiko von Schäden am geschützten System zu minimieren. Die Leistungsmerkmale einer Schmelzsicherung, werden bestimmt durch die Ansprechzeit und den nennstrom, müssen an die Parameter der jeweiligen Anwendung angepasst werden, um die Selektivität des Schutzes und die zuverlässige Abschaltung des fehlerhaften Stromkreises mit minimalen Auswirkungen auf die sonstigen Elemente der Anlage zu gewährleisten.
Sonstige Sicherungen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Normen, einschließlich zylindrischer Sicherungen, messer-oder Feinsicherungen-sicherungen, die in elektronischen Geräten verwendet werden. In modernen Stromversorgungssystemen, werden zunehmend Sicherungen mit schnellen oder verzögerten Auslösecharakteristiken verwendet, die eine genaue Anpassung des Schutzes an die Lastdynamik ermöglichen.
Bei der Herstellung von Sicherungen verwendete Materialien, wie z.B. Blei-zinn-Legierungen-bleilegierungen, silber oder Kupfer, werden nach ihren vorhersehbaren Schmelz- und Lichtbogen-löscheigenschaften lichtbogen, der entsteht, wenn ein Stromkreis unterbrochen wird. In Anlagen hochspannungsanlagen sind die Sicherungen oft mit Quarzsand gefüllt, der die Energie des Lichtbogens absorbiert und das Erlöschen der Entladung beschleunigt. In Energiesicherheitsmanagementsystemen, ist die richtige Auswahl und Platzierung von Sicherungen ein wichtiger Bestandteil des Schutzes der Infrastruktur und der Gewährleistung der Kontinuität der Elektrizitätsversorgung.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.