+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bitfehlerrate (BER) - Definition

Die Bitfehlerrate (BER, Bit Error Rate) ist ein Faktor, der die Qualität der Datenübertragung in digitalen Systemen bestimmt. Sie drückt das Verhältnis zwischen der Anzahl der fehlerhaft übertragenen Bits und der Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitintervall oder innerhalb einer bestimmten Übertragungsprobe empfangenen Bits aus. BER ist ein dimensionsloser Wert, der meist als Dezimalbruch oder Exponentialzahl dargestellt wird.

Dieser Parameter ist entscheidend für die Bewertung der Zuverlässigkeit von Telekommunikationssystemen, Computernetzen, Satellitenübertragungssystemen oder Funkgeräten. Ein niedriger BER-Wert deutet auf eine hohe Übertragungsqualität und geringe Störungen hin, während höhere Werte auf Probleme bei der Signalausbreitung, elektromagnetische Störungen, Hardwaremängel oder Fehler bei der Synchronisierung hinweisen können.

Die BER wird in der Regel statistisch gemessen, indem Referenzdaten mit bekannter Struktur analysiert werden, die über den zu prüfenden Kanal übertragen werden. Der Empfänger vergleicht sie mit dem Original, indem er die Anzahl der Abweichungen zählt. In Übertragungssystemen kann die BER durch den Einsatz von Methoden Korrekturcodierung, Modulation des rauscharmen Signals oder adaptive Techniken, die die Übertragungsparameter an die Kanalbedingungen anpassen, verringert werden.

Eine genaue BER-Kontrolle ist nicht nur für die Datenintegrität , sondern auch für die Bandbreiteneffizienz und die Übertragungsverzögerung wichtig. Bei Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. in der Luft- und Raumfahrt oder in der Medizin, kann der akzeptable BER-Wert manchmal extrem niedrig sein, während er bei weniger kritischen Anwendungen auf einem höheren Niveau toleriert werden kann, solange die Funktionalität des Systems nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH