+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Beeper ist ein kleines elektroakustisches Bauteil, das ein elektrisches Signal in einen Ton mit fester oder modulierter Frequenz umwandelt. Er wird üblicherweise als Signalgeber in elektronischen Geräten und in der Automatisierungstechnik eingesetzt und dient als Warnung, Information oder Bestätigung des Systembetriebs. Die Funktionsweise des Summers basiert in der Regel auf piezoelektrischen oder elektromagnetischen Phänomenen, je nach der verwendeten Technologie.
Piezoelektrische Summer verwenden ein piezoelektrisches Material, das bei Erregung seine Abmessungen ändert und die schallerzeugende Membran in Schwingung versetzt. Diese Bauart hat einen geringen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer, was sie besonders für batteriebetriebene Geräte geeignet macht. Elektromagnetische Summer hingegen arbeiten nach dem Prinzip der Anziehung und Abstoßung der Membran durch ein Magnetfeld, das von einem durch eine Spule fließenden Wechselstrom erzeugt wird.
Diese Bauteile gibt es in aktiver und passiver Ausführung. Aktive Versionen enthalten einen eingebauten Signalgenerator und benötigen zum Betrieb nur eine Stromversorgung. Passive Versionen benötigen eine externe Signalquelle mit der entsprechenden Frequenz und ermöglichen eine präzise Steuerung des abgestrahlten Schalls.
Buzzer werden häufig in Alarmsystemen, Haushaltsgeräten, Uhren, industriellen Steuerungen, HMI-Panels und medizinischen Geräten eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Reaktionszeit und die Fähigkeit aus, akustische Signale unterschiedlicher Intensität und Tonhöhe zu erzeugen, wodurch sie sowohl als Fehlermelder als auch als Elemente der Benutzeroberfläche eingesetzt werden können. Bei der Entwicklung von Buzzersystemen ist es wichtig, die elektrischen und akustischen Parameter des Buzzers sowie die Montageart zu berücksichtigen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.