+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Anstiegszeit - Definition

die Anstiegszeit* ist ein Begriff aus der Elektronik und Signaltheorie, der die Dynamik der Signaländerung als Reaktion auf eine Eingangsspitze beschreibt. Sie stellt die Zeit dar, die ein Signal benötigt, um von einem bestimmten Anfangswert auf einen Endwert zu wachsen, wobei in der Regel die Amplitudenwerte von 10 % und 90 % des Endwerts als Bezugspunkte dienen. Dieser Parameter ist besonders wichtig bei der Analyse von Rechtecksignalen, impulsiven Signalen und bei der Charakterisierung des Zeitverhaltens dynamischer Systeme.

In der Praxis ist die Anstiegszeit einer der grundlegenden Indikatoren für die Qualität der Leistung elektronischer Systeme wie Verstärker, Wandler, Oszillatoren oder Filter. Je kürzer die Anstiegszeit ist, desto schneller reagiert das System auf Signaländerungen, was sich direkt auf den Frequenzgang auswirkt. Für lineare Schaltungen ist diese Zeit umgekehrt proportional zur Bandbreite - diese Beziehung wird bei der Entwicklung von Übertragungs- und Datenerfassungssystemen verwendet, wo eine präzise Signalrekonstruktion wichtig ist.

Das Phänomen der Anstiegszeitbegrenzung resultiert unter anderem aus den Eigenschaften von kapazitiven und induktiven Elementen, die keine sofortigen Spannungs- oder Stromänderungen zulassen. In digitalen Systemen kann eine ungeeignete Anstiegszeit zu logischen Fehlern, Störungen oder Signalverzerrungen führen. Dieses Timing wird auch im Zusammenhang mit Oszilloskopmessungen analysiert, bei denen die begrenzte Eingangsbandbreite des Instruments den beobachteten Wert beeinflussen kann.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH