+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Laufzeit ist eine physikalische Größe, die die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Übertragung eines Signals und seinem Eintreffen am Empfangspunkt in einem bestimmten Übertragungsmedium definiert. Dieser Parameter ist von zentraler Bedeutung in der Telekommunikation, der digitalen Elektronik und in Computersystemen, wo die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und der Synchronisierung von Signalen wichtig ist. Im Zusammenhang mit logischen Schaltungen bezieht er sich auf die Zeit, die zwischen einer Änderung des Eingangszustands und dem Auftreten einer entsprechenden Zustandsänderung am Ausgang vergeht.
In Übertragungsumgebungen wie elektrischen Kabeln, optischen Fasern oder Funkkanälen hängt die Ausbreitungszeit von den Eigenschaften des Mediums ab, genauer gesagt von seiner Phasengeschwindigkeit, die sich wiederum aus der dielektrischen und magnetischen Permeabilität des Materials ergibt. Je höher die Signalgeschwindigkeit in einem bestimmten Medium ist, desto kürzer ist die Ausbreitungszeit pro Längeneinheit. In der Praxis geht man davon aus, dass sich Signale in elektrischen Leitern mit einer Geschwindigkeit von etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ausbreiten, in optischen Fasern dagegen mit einem etwas geringeren Wert.
In der digitalen Elektronik beeinflusst die Laufzeit eines Logikgatters oder eines anderen integrierten Schaltkreises die maximale Betriebsfrequenz des gesamten Systems. Die durch die Signallaufzeit bedingten Einschränkungen sind besonders wichtig bei der Entwicklung von Synchronschaltungen, bei denen eine zeitliche Übereinstimmung zwischen Steuer- und Datensignalen erforderlich ist. Uneinheitliche Laufzeiten können zu logischen Fehlern, kritischen Verzögerungen oder dem Phänomen der so genannten Timing Gambles führen. Die Ausbreitungszeit wird auch im Zusammenhang mit dem Entwurf von Computernetzen analysiert, wo sie die Qualität der Verbindungen und die Reaktionszeit von Anwendungen in verteilten Systemen beeinflusst.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.