+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Kristalldetektor ist ein Bauteil, das in historischen Rundfunkempfängersystemen verwendet wird, um amplitudenmodulierte Signale zu erkennen. Er funktioniert, indem er eine Radiowelle gleichrichtet, um die in ihrer Hüllkurve, dem Audiosignal, enthaltenen Informationen zu extrahieren. Die wichtigste Komponente des Kristalldetektors ist der Halbleiterübergang, der ursprünglich ein natürliches Mineral wie Bleiglanz (Bleisulfid) war, das mit einem dünnen Kontaktdraht verbunden war, der "Kat" genannt wurde.
Das im Detektor genutzte Phänomen beruht auf den nichtlinearen Leitungseigenschaften des Halbleiters, die einen unidirektionalen Stromfluss und die Trennung der niederfrequenten Komponente vom Träger ermöglichen. Ein solcher Detektor benötigt keine externe Stromversorgung, da er seine Energie direkt aus der empfangenen Funkwelle bezieht, was ihn zu einem passiven System macht.
Obwohl der Kristalldetektor durch modernere Elektronik ersetzt wurde, stellt er eine wichtige Etappe in der Geschichte der Funkelektronik und der Festkörperelektronik dar. Seine Funktionsweise veranschaulicht die grundlegenden Gesetze der Elektrotechnik und das Funktionieren einfacher Detektionssysteme. Heutzutage wird er hauptsächlich für Lehr- und Versuchszwecke verwendet, unter anderem für den Bau einfacher Detektorempfänger, die keine Batterien oder andere Stromquellen benötigen. Die modernen Äquivalente der historischen Quarze sind Festkörper-Germaniumdioden, die ähnliche Gleichrichtereigenschaften bei einer niedrigen Schwellenspannung aufweisen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.