+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Diak ist ein symmetrisches Halbleiterelement, das zur Gruppe der nichtlinearen bidirektionalen Schalter gehört und hauptsächlich in Leistungssteuerungssystemen AC eingesetzt wird. Seine Struktur ist durch das Fehlen von Gate-Elektroden gekennzeichnet, was ihn vom Triac unterscheidet, mit dem er häufig zusammenarbeitet. Er arbeitet nach dem Schaltprinzip - er leitet nur dann Strom, wenn eine bestimmte Schwellenspannung in einer der Polarisationsrichtungen erreicht wird, und hält dann den Stromfluss aufrecht, bis die Spannung unter den Haltewert fällt.
Der Diac besteht aus einer drei- oder fünfschichtigen Halbleiterstruktur, die es ihm ermöglicht, die Symmetrie in Bezug auf die an seine Elektroden angelegte Spannung beizubehalten. Dank dieser Eigenschaft behält er die gleichen Schalteigenschaften in beiden Richtungen bei, was ihn für Wechselstromschaltungen besonders nützlich macht.
Er wird häufig als Auslöseelement für Triacs in Schaltungen zur Steuerung der Phasenleistung verwendet, z. B. in Beleuchtungssteuerungen, Motordrehzahlsteuerungen oder Temperatursteuerungen von Heizungen. Durch die Verzögerung des Einschaltzeitpunkts des Triacs während jeder Halbperiode der Versorgungsspannung ermöglicht der Diac die Modulation der zugeführten Energie, was sich in der Steuerung des Effektivwerts des Stroms niederschlägt.
Aufgrund ihres einfachen Aufbaus, ihrer hohen Zuverlässigkeit und der Tatsache, dass sie nicht aktiv gesteuert werden müssen, werden Diacs in kompakten, energieeffizienten und kostengünstigen Systemen der Unterhaltungselektronik und der Automatisierung eingesetzt. Typische Spezifikationen von Diacs sind Auslösespannungen im Bereich von einigen zehn Volt und die Fähigkeit, pulsierende Ströme von mehreren Ampere (A) zu leiten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.