+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

DOF (Degrees of Freedom) - Definition

Der Begriff DOF (Degrees Of Freedom) wird in der Mechanik, Robotik, Automatisierung und der Analyse physikalischer Systeme verwendet, um die Anzahl der unabhängigen Parameter zu beschreiben, die die Position und Ausrichtung eines Objekts im Raum eindeutig beschreiben. Jeder Freiheitsgrad entspricht der Fähigkeit, eine unabhängige Translations- oder Rotationsbewegung in einer bestimmten Achse des Koordinatensystems auszuführen.

Im Zusammenhang mit physischen Körpern bezieht sich die Anzahl der Freiheitsgrade auf die Möglichkeiten von Translationen in drei Raumdimensionen und Rotationen um eine Achse. Für einen materiellen Punkt, der sich im Raum bewegt, können dies nur Verschiebungen sein, während es für einen starren Körper zusätzlich Rotationen gibt. Bei komplexen Systemen, wie Mehrkörpermechanismen, Industrierobotern oder dynamischen Systemen, bestimmt die Anzahl der Freiheitsgrade die Komplexität und den Umfang der Kontrolle über die Bewegung der einzelnen Glieder.

In der Robotik definieren die DOF die Manipulationsmöglichkeiten eines Roboters oder eines Arbeitsgeräts und wirken sich direkt auf seine Fähigkeit aus, bestimmte Positionen und Ausrichtungen im Arbeitsraum zu erreichen. Bei dynamischen Steuerungs- und Modellierungssystemen bestimmt die Anzahl der Freiheitsgrade die Anzahl der Gleichungen, die die Bewegung des Systems beschreiben, was sich auf die Komplexität von Analyse und Entwurf auswirkt.

In den Ingenieur- und Computerwissenschaften, z. B. bei der Finite-Elemente-Analyse (FEA) , bezieht sich der Begriff DOF auf die Variablen, die die Verschiebungen an den Knoten des Berechnungsgitters beschreiben. In der Statistik hingegen bezieht sich die Anzahl der Freiheitsgrade auf die Anzahl der unabhängigen Werte, die bei der Schätzung der Modellparameter frei variieren können.

Die Bedeutung von DOF variiert von Bereich zu Bereich, aber in allen Fällen bezieht sie sich auf die Anzahl der unabhängigen Variablen, die ein System, seine Bewegung oder sein Verhalten beschreiben.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH