+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Energiedissipation (Energieverteilung) ist ein physikalisches Phänomen, das in der irreversiblen Umwandlung von nützlicher Energie, meist mechanischer oder elektrischer Art, in Wärmeenergie besteht, die in die Umgebung abgegeben wird. Dieser Prozess tritt in vielen dynamischen und materialtechnischen Systemen auf und ist eine Folge der Wirkung von Widerstandskräften, Reibung, elektrischem Widerstand oder Schwingungsdämpfung.
In der Elektronik bezieht sich die Dissipation hauptsächlich auf Leistungsverluste in Form von Wärme, die von aktiven und passiven Bauelementen abgegeben wird. Ein Beispiel ist der Widerstand eines Leiters, durch den Strom fließt, was gemäß dem Joule’schen Gesetz zur Wärmeerzeugung führt. In Stromversorgungen, Verstärkern, Leistungstransistoren und integrierten Schaltungen müssen diese Verluste sowohl bei der Projektberechnung als auch bei der Auswahl geeigneter Kühlsysteme berücksichtigt werden. Dieser Parameter wird oft als Verlustleistung oder dissipierte Leistung bezeichnet und in Watt (W) ausgedrückt.
In der Mechanik und Materialtechnik tritt die Energiedissipation in dämpfenden und viskoelastischen Strukturen auf, wo ein Teil der kinetischen Energie durch innere Materialverformung absorbiert und in Wärme umgewandelt wird. Dieses Verhalten ist von wesentlicher Bedeutung beim Entwurf von Dämpfungssystemen, Konstruktionsbauteilen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind, und in Schwingungsisolationssystemen.
Die Energiedissipation beeinflusst die Effizienz technischer Systeme sowie deren Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie erfordert den Einsatz temperaturbeständiger Materialien, Konstruktionen zur Minimierung von Verlusten und Wärmemanagementtechniken. Sie ist ein unverzichtbarer Aspekt realer Prozesse, bei denen Energie nicht vollständig in mechanischer, elektrischer oder potenzieller Form erhalten bleibt, sondern teilweise in der Umgebung verteilt wird.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.