+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Spannungsteiler ist eine elektrische Grundschaltung, die dazu dient, die Eingangsspannung im Verhältnis zur Versorgungsspannung proportional zu verringern. Er besteht in der Regel aus zwei oder mehr passiven Elementen, meist Widerständen, die in Reihe geschaltet sind, obwohl in einigen Fällen auch kapazitive oder induktive Elemente verwendet werden können, je nach Signaleigenschaften und Anwendungsanforderungen.
Das Prinzip des Teilers beruht auf dem Ohmschen Gesetz und der Spannungsteilungsregel in einer Reihenschaltung. Die an die Schaltung angelegte Gesamtspannung wird auf die Elemente entsprechend ihren Widerständen aufgeteilt. Die Ausgangsspannung, die an einem Zwischenpunkt zwischen diesen Elementen abgenommen wird, ist eine Funktion des Verhältnisses ihrer Widerstände, so dass der gewünschte Spannungswert innerhalb eines bestimmten Bereichs genau erreicht werden kann.
Der Spannungsteiler wird häufig in Mess-, Steuer- und Analogsystemen eingesetzt, wenn es darum geht, Signalpegel anzupassen, Eingangs- oder Referenzspannungen zu skalieren und Referenzspannungen zu erzeugen. In der digitalen Elektronik wird er auch zur Umwandlung von Logikpegeln zwischen verschiedenen Spannungsstandards verwendet.
Beim Entwurf von Spannungsteilern muss die Auswirkung der Last auf ihre Eigenschaften berücksichtigt werden, da der Anschluss einer niederohmigen Last an den Messpunkt das Spannungsverhältnis stören und unerwünschte Abweichungen verursachen kann. In Fällen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, wird eine Signalpufferung oder die Auswahl von Bauteilen mit einem ausreichend hohen Impedanzwert verwendet.
Obwohl das Prinzip des Teilers einfach ist, erfordert seine korrekte Umsetzung die Berücksichtigung einer Reihe von praktischen Faktoren wie Widerstandstoleranzen, Temperatureinflüsse, Rauschen und zeitliche Stabilität der Parameter. Bei dynamischen Anwendungen werden auch kapazitive Teiler verwendet, die im Frequenzbereich unter Verwendung der komplexen Impedanz analysiert werden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.