+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ist eine Art nichtflüchtiger Halbleiterspeicher, der mehrfaches elektrisches Schreiben und selektives Löschen erlaubt, ohne dass der Inhalt des gesamten Speichers auf einmal gelöscht werden muss. EEPROM zeichnet sich dadurch aus, dass es Informationen auch dann dauerhaft speichert, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, was es für Anwendungen, bei denen die Konfiguration, Benutzerparameter oder die Kalibrierung elektronischer Geräte aufbewahrt werden müssen, äußerst nützlich macht.
Die Struktur der EEPROM-Speicherzelle basiert auf FGMOS-Transistoren (Floating Gate MOSFET), in denen Daten durch die kontrollierte Akkumulation oder Löschung einer elektrischen Ladung auf einem isolierten Gate gespeichert werden. Die Datenspeicherung und -löschung erfolgt durch Fowler-Nordheim-Tunneling oder das Phänomen der Ladungsinjektion, wodurch der logische Zustand über Jahrzehnte aufrechterhalten werden kann.
In Mikroprozessorsystemen und Mikrocontrollern dient EEPROM zur Speicherung kleiner, aber kritischer Datenmengen, wie z. B. kryptografische Schlüssel, Systemeinstellungen oder Messprotokolle. Im Vergleich zu Flash-Speicher bietet EEPROM eine größere Flexibilität, um einzelne Bytes zu speichern, ohne zuerst größere Datenblöcke löschen zu müssen, wenn auch auf Kosten einer geringeren Betriebsgeschwindigkeit und einer begrenzten Anzahl von Schreib-/Löschzyklen.
In industriellen, automobilen und medizinischen Anwendungen werden EEPROMs wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit, ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen und ihrer Fähigkeit, über einen großen Temperaturbereich zu arbeiten, eingesetzt. Moderne EEPROMs sind oft direkt in Mikrocontroller integriert oder werden als eigenständige integrierte Schaltungen mit einer seriellen Schnittstelle wie I² C oder SPI angeboten, was eine einfache Integration in komplexe elektronische Systeme ermöglicht.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.