+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Eine Elektrophore ist ein klassisches elektrostatisches Gerät, das zur Erzeugung und Übertragung einer elektrischen Ladung bei hohem Potenzial verwendet wird. Er besteht aus zwei Hauptbestandteilen: einer dielektrischen Basis (normalerweise aus einem isolierenden Material wie Harz oder Ebonit) und einer Metallplatte mit einem isolierenden Griff. Die Funktionsweise des Elektrophors beruht auf dem Phänomen der elektrostatischen Induktion, die es ermöglicht, wiederholt erhebliche Ladungsmengen ohne mechanische Verschiebung zu erzeugen.
Bei der Benutzung wird die dielektrische Platte durch Reiben oder Kontakt mit einem anderen elektrifizierten Körper aufgeladen. Dann wird eine Metallscheibe darauf gelegt, die unter dem Einfluss eines elektrostatischen Feldes polarisiert wird: Ladungen mit entgegengesetztem Vorzeichen werden von der Oberfläche angezogen, die mit dem Dielektrikum in Berührung kommt, während Ladungen mit gleichem Vorzeichen weggeschoben werden. Durch die sofortige Erdung der Metallplatte kann die Ladung gleichen Vorzeichens abfließen, so dass nur die entgegengesetzte Ladung übrig bleibt, die, wenn sie von der Erdung getrennt und die Platte angehoben wird, an eine andere Stelle übertragen werden kann.
Der Vorteil des Elektrophors besteht darin, dass nach einmaliger Aufladung der dielektrischen Basis mit jedem Zyklus des Anlegens, Erdens und Abnehmens der Metallplatte wiederholt eine elektrische Ladung aufgenommen werden kann. Dieses Gerät wurde im 18. und 19. Jahrhundert bei der Untersuchung der Elektrostatik als Quelle von Hochspannung und als Lehrmittel zur Veranschaulichung grundlegender elektrostatischer Phänomene verwendet. Obwohl er in der Neuzeit durch fortschrittlichere elektrostatische Generatoren wie die Wimshurst-Maschinen und die Van-de-Graaff-Generatoren abgelöst wurde, bleibt der Elektrophor ein wichtiges Beispiel in der Geschichte der Entwicklung der Elektrizitätslehre.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.