+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Statische Elektrizität - Definition

Statische Elektrizität ist ein physikalisches Phänomen, das mit der Ansammlung elektrischer Ladung auf der Oberfläche eines Körpers verbunden ist, der sich nicht in einem leitenden Zustand befindet. Sie entsteht durch die Trennung elektrischer Ladungen, in der Regel aufgrund von Reibung, Kontakt oder elektrostatischer Induktion zwischen verschiedenen Materialien. Im Gegensatz zum elektrischen Strom, bei dem Elektronen fließen, bezieht sich die statische Elektrizität auf einen Zustand, in dem Ladungen in Ruhe verbleiben, sich oft lokal ansammeln und ein elektrisches Potenzial relativ zu ihrer Umgebung für eine gewisse Zeit aufrechterhalten.

Der Prozess der statischen Elektrizität beinhaltet die Übertragung von Elektronen von einem Körper auf einen anderen, was zu einem Überschuss an negativer Ladung an einem Ort und einem Mangel an einem anderen führt. Solche geladenen Körper interagieren miteinander gemäß dem Coulomb-Gesetz, und die angesammelte Ladung kann zu Phänomenen wie Funken, Koronaentladungen oder der Anziehung kleiner Teilchen führen. In vielen Fällen kommt es zu einer schnellen elektrostatischen Entladung, die mit der Emission von Licht, Schall und Wärme einhergeht.

Statische Elektrizität ist im Alltag häufig zu beobachten, z. B. beim Ausziehen von Plastikkleidung, beim Kämmen trockener Haare oder beim Gehen über einen Teppich in einem trockenen Raum. In Industrie und Technik kann sie zu Störungen elektronischer Geräte, zur Beschädigung von Halbleiterbauteilen und zu Brandgefahren in brennbaren Umgebungen führen. Aus diesem Grund werden Schutzmaßnahmen wie Erdung, Luftionisatoren, Antistatikbänder oder geeignete elektrisch leitfähige Materialien eingesetzt.

Statische Elektrizitätsphänomene sind auch beim elektrostatischen Lackieren, bei der Materialtrennung, beim Drucken und bei der Luftfiltration von Bedeutung. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften ist die statische Elektrizität der Ausgangspunkt für die Analyse komplexerer elektrostatischer Wechselwirkungen und der Eigenschaften dielektrischer Materialien.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH