+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

ENIAC (Elektronischer Numerischer Integrator und Computer) - Definition

Der ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) war der erste vollelektronische, programmierbare Allzweckcomputer, der zwischen 1943 und 1945 in den Vereinigten Staaten von John Presper Eckert und John William Mauchly an der Moore School of Electrical Engineering der University of Pennsylvania entwickelt wurde. Ursprünglich wurde er für das US-Militär entwickelt und diente zur Durchführung komplexer ballistischer Berechnungen, doch seine Architektur bildete die Grundlage für die Entwicklung der modernen Informatik.

ENIAC verwendete etwa 18.000 Vakuumröhren als Schalt- und Rechenelemente, was im Vergleich zu früheren elektromechanischen Rechenmaschinen eine viel schnellere Verarbeitung ermöglichte. Das System arbeitete mit dezimaler statt mit binärer Arithmetik und führte Berechnungen mit Zahlen durch, die als 10-stellige Dezimalwörter dargestellt wurden. Die Programmierung erfolgte anfangs manuell durch das Umstecken von Kabeln und das Einstellen von Schaltern, was viel Zeit und Mühe erforderte, aber mit der Zeit wurde die Möglichkeit eingeführt, Anweisungen in einem Speicher zu speichern.

Der ENIAC war ein seriell-paralleler Computer und führte arithmetische Operationen mit hoher Geschwindigkeit durch - er konnte mehrere Tausend Additionen oder mehrere Hundert Multiplikationen pro Sekunde durchführen, was damals ein technologischer Durchbruch war. Die Maschine nahm eine Fläche von etwa 170 m² ein, wog mehrere zehn Tonnen und verbrauchte eine beträchtliche Menge Strom.

Aus technischer und historischer Sicht war der ENIAC eine Übergangsstufe zwischen elektromechanischen Maschinen und digitalen Computern auf der Grundlage der von-Neumann-Architektur. Obwohl der ENIAC selbst keinen eingebauten Programmspeicher besaß, trug seine Konstruktion zur Formulierung des Konzepts der gespeicherten Programmierung bei, das die Entwicklung von Digitalrechnern in den folgenden Jahrzehnten beherrschte. Der 1946 offiziell vorgestellte ENIAC blieb bis 1955 in Betrieb und beeinflusste die Entwicklung der Informatik, automation und der Rechentechnik in zivilen und militärischen Anwendungen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH