+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Firmware - Definition

Firmware (Firmware) ist eine spezialisierte Art von Software, die im nichtflüchtigen Speicher eines elektronischen Geräts eingebettet ist und als Vermittler zwischen der Hardware und den höheren Schichten eines Betriebs- oder Anwendungssystems fungiert. Es ist integraler Bestandteil des Betriebs der Hardware, da es den Satz von Anweisungen und Algorithmen enthält, die für dessen Grundbetrieb, Konfiguration und Steuerung der Betriebsfunktionen notwendig sind. Im Gegensatz zu typischer Anwendungssoftware ist Firmware direkt an eine spezifische Hardwarearchitektur gebunden.

Typischerweise wird Firmware im nichtflüchtigen Speicher, wie z. B. ROM, EEPROM oder Flash gespeichert, was es ermöglicht, sie nach dem Abschalten der Stromversorgung beizubehalten. Bei modernen Geräten wird es zunehmend üblich, sie zu aktualisieren, z. B. über Kommunikationsbusse oder USB-Schnittstellen, wodurch Fehler behoben, Funktionen hinzugefügt oder die Systemsicherheit ohne physischen Eingriff verbessert werden können.

Firmware spielt eine Schlüsselrolle in Mikrocontrollern, Embedded-Systemen, Peripheriegeräten (Drucker, Tastaturen, Router), Festplattenlaufwerken, Kommunikationsschnittstellen und Verbraucherelektronik wie Fernsehern, Kameras oder Audiosystemen. In vielen Fällen läuft Firmware beim Einschalten zuerst, führt Initialisierungs- und Testprozeduren (z. B. POST in Computern) durch und startet weitere Systemkomponenten.

Ein charakteristisches Merkmal von Firmware ist ihre deterministische Natur und Unabhängigkeit von externen Betriebssystemen, was einen vorhersehbaren Betrieb und geringe Latenz bei Geräteantworten gewährleistet. Gleichzeitig muss sie unter Berücksichtigung von Ressourcenbeschränkungen entworfen werden – wie Rechenleistung, Speicher oder Energieverbrauch – was strikte Code-Optimierung und tiefgehendes Wissen über die Hardwarearchitektur erfordert. In Bezug auf Sicherheit ist Firmware auch ein potenzieller Angriffsvektor, weshalb deren Integrität und die Möglichkeit einer sicheren Aktualisierung wichtige Designaspekte sind.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH