+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Galvanometer ist ein Präzisionsmessgerät, das zur Feststellung und Messung sehr geringer elektrischer Stromstärken verwendet wird. Seine Funktionsweise beruht auf der Wirkung elektromagnetischer Kräfte, die sich aus dem Stromfluss durch einen Leiter ergeben, der sich in einem Magnetfeld befindet. Das klassischste Galvanometer ist das magnetoelektrische Galvanometer, bei dem eine in einem konstanten Magnetfeld aufgehängte Spule eine Auslenkung erfährt, die proportional zum durch sie fließenden Strom ist, und der Betrag der Auslenkung durch einen beweglichen Zeiger auf einer Skala angezeigt wird.
Die Empfindlichkeit eines Galvanometers wird durch seine Fähigkeit definiert, sehr kleine Stromwerte zu erfassen, was es zu einem unentbehrlichen Instrument für Präzisionsmessungen im Labor, für die Kalibrierung wissenschaftlicher Geräte und für die Analyse von Schwachstromkreisen macht. In der Praxis werden auch Spiegelgalvanometer verwendet, bei denen die Auslenkung der Spule durch die Reflexion des Lichtstrahls optisch abgelesen wird, was noch genauere Messungen mit minimaler Reibung mechanischer Wirkung ermöglicht.
Das Galvanometer, der Prototyp der modernen analogen Messgeräte, wird nicht nur als eigenständiges Gerät verwendet, sondern auch als integraler Bestandteil bei der Konstruktion von Amperemetern, Voltmetern und Messbrücken, wo es zur Ermittlung des Gleichgewichtspunktes eingesetzt wird. In modernen elektronischen Systemen ist die Rolle des klassischen Galvanometers weitgehend von Halbleitersensoren und Analog-Digital-Wandlern übernommen worden, aber es ist nach wie vor unverzichtbar für Anwendungen, die eine extreme Messgenauigkeit erfordern. Galvanometer sind auch die Grundlage für den Betrieb einiger Laserscanner und optischer Systeme, bei denen die schnelle und präzise Kippung von Spiegeln die Steuerung der Richtung des Lichtstrahls ermöglicht.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.