+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Heterodyn ist ein frequenzabhängiges Hilfssignal, das in der Funk- und Elektroniktechnik verwendet wird, um eine Frequenzumwandlung zu realisieren, die als Mischen bezeichnet wird. Der Begriff bezieht sich auch auf den Prozess der Heterodynie selbst, eine nichtlineare Kombination zweier Signale, die zu neuen Frequenzkomponenten führt, die die Summe und Differenz der Frequenzen der Eingangssignale sind. Die Heterodynie wird meist von einem Lokaloszillator erzeugt und ermöglicht es, das Funksignal von einem Teil des Spektrums in einen anderen zu verschieben - in der Regel in eine so genannte Zwischenfrequenz (ZF), die für die weitere Verarbeitung günstiger ist.
Das Konzept der Überlagerung liegt dem Betrieb eines Superüberlagerungsempfängers zugrunde - einem System, bei dem das Eingangssignal mit einem Überlagerungssignal gemischt wird, um eine stabile, feste Zwischenfrequenz zu erzeugen, die unabhängig von der Frequenz des empfangenen Kanals ist. Dieser Ansatz vereinfacht den Entwurf von Filtern und Verstärkern, ermöglicht eine präzise Abstimmung und verbessert die Selektivität und Empfindlichkeit des Systems.
Heterodyning wird auch in der Radartechnik, bei Satellitenkommunikationssystemen, Spektrumanalysatoren, Musikinstrumenten und der akustischen Signalverarbeitung eingesetzt. Das Verfahren nutzt die Eigenschaften nichtlinearer elektronischer Bauteile wie Dioden, Transistoren oder integrierter Schaltungen, um neue Spektralkomponenten zu erzeugen.
Physikalisch gesehen ergibt sich die Heterodynie aus der Multiplikation zweier sinusförmiger Wellenformen im Zeitbereich, wodurch Komponenten mit Frequenzen entstehen, die der Summe und der Differenz der ursprünglichen Signale entsprechen. Die Auswahl einer dieser Komponenten - in der Regel diejenige mit der niedrigeren Frequenz - ermöglicht es, die weitere Analyse und Verarbeitung des Signals zu vereinfachen, ohne dass die darin enthaltenen Informationen verloren gehen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.