+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Hysterese ist ein physikalisches Phänomen, bei dem der Zustand eines Systems nicht nur vom aktuellen Wert des auf es wirkenden Reizes abhängt, sondern auch von seiner Vorgeschichte. Mit anderen Worten: Die Reaktion des Systems wird nicht ausschließlich durch die aktuellen Bedingungen bestimmt, sondern berücksichtigt auch vergangene Veränderungen, was zu Verzögerungen oder Unterschieden in der Reaktion führt, wenn die Richtung des Reizes geändert wird. Ein charakteristisches Merkmal der Hysterese ist das Auftreten einer Hystereseschleife, die in einem Diagramm der Beziehung zwischen der Steuergröße und der Systemreaktion sichtbar wird.
Dieses Phänomen tritt in vielen Bereichen der Technik und Wissenschaft auf, darunter Magnetismus, Mechanik, Elektronik, Akustik und Automatisierung. Bei ferromagnetischen Materialien zeigt sich die Hysterese in der Abhängigkeit der Magnetisierung von der Stärke des Magnetfeldes - wird das Feld entfernt, behält das Material einen Teil seiner Magnetisierung bei, was die Grundlage für das Funktionieren von Transformatorenkernen, Spulen oder Magnetspeichern ist. Im Zusammenhang mit der Mechanik geht es unter anderem um die elastisch-plastische Verformung, bei der die Verformung eines Körpers von den vorhergehenden Spannungen abhängt.
In Steuerungssystemen wird die Hysterese manchmal absichtlich als Stabilisierungsmechanismus eingeführt, um zu verhindern, dass der Ausgang bei Werten nahe einem Schwellenwert zu häufig schaltet. Ein Beispiel ist ein Thermostat, der die Heizung über einen Temperaturbereich ein- und ausschaltet, anstatt bei einem einzigen Schwellenwert. Ein solches Verfahren erhöht die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Störungen und verbessert seine Leistung unter dynamischen Bedingungen.
Aus mathematischer Sicht beschreibt die Hysterese nichtlineare Systeme mit Gedächtnis, bei denen die Reaktion nicht nur von der aktuellen Eingabe, sondern auch von dem Weg abhängt, den diese Eingabe über die Zeit genommen hat. Die Modellierung dieser Art von Verhalten erfordert spezielle Differentialgleichungen oder nichtlineare Modelle, die kumulative und verzögerte Effekte berücksichtigen. In technischen Anwendungen ermöglicht die korrekte Berücksichtigung der Hysterese eine bessere Vorhersage des Systemverhaltens und den Entwurf zuverlässigerer Lösungen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.