+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ist ein Halbleiter-Leistungselement, das in seiner Struktur die Eigenschaften eines Bipolartransistors (BJT) und eines Transistors mit isoliertem Gate (MOSFET) vereint. Er ist so konzipiert, dass er eine hohe Schalteffizienz bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit bietet. Aufgrund dieser Kombination wird der IGBT häufig in Systemen der Leistungselektronik eingesetzt, bei denen geringe Leitungsverluste und ein schnelles Schaltverhalten entscheidend sind.
Der IGBT hat einen spannungsgesteuerten Eingang - wie bei einem MOSFET-Transistor -, was seine Steuerschaltung vereinfacht und den Stromverbrauch des Gates reduziert. Gleichzeitig ermöglicht die bipolare Struktur im leitenden Zustand die Übertragung signifikanter Ströme bei einer relativ niedrigen Sättigungsspannung, was zu einer hohen Leistungseffizienz führt. Ein charakteristisches Merkmal dieses Elements ist das Vorhandensein einer p-Typ-Schicht in der Leistungsstruktur, die eine effizientere Stromleitung im Ein-Zustand ermöglicht.
In der Praxis werden IGBTs in Wechselrichtern, Umrichtern, USVs, Motorsteuerungssystemen, HVDC-Systemen und verschiedenen Arten von Industrieanlagen eingesetzt. Ihre Fähigkeit, bei hohen Spannungen und Strömen zu arbeiten, macht sie zur bevorzugten Lösung für Mittel- und Hochspannungsstromanwendungen. Die Leistung eines IGBT, wie z. B. Schaltzeit, Verlustleistung oder Widerstand gegen Überlastungserscheinungen, hängt von seiner Konstruktion und den Betriebsbedingungen ab, einschließlich Kühlung und Versorgungsspannung.
Aufgrund ihrer komplexen Struktur weisen IGBTs Phänomene der verzögerten Stromabschaltung auf, die mit der Rekombination von Ladungsträgern im bipolaren Teil zusammenhängen, was die dynamischen Eigenschaften beeinträchtigt. Dank der kontinuierlichen technologischen Entwicklung erreichen die heutigen IGBT-Transistoren jedoch einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine hohe Zuverlässigkeit, so dass sie in immer anspruchsvolleren Leistungsumwandlungs- und Steuerungssystemen eingesetzt werden können.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.