+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Inklinometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Neigungswinkels eines Objekts in Bezug auf eine ausgewählte Bezugsebene, in der Regel in Bezug auf die horizontale Ebene. Je nach Bauart können Neigungsmesser eindimensionale oder zweidimensionale Neigungen messen und liefern Informationen über die Abweichung in einer oder zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen. Sie werden im Bauwesen, in der Geotechnik, in der Mechanik, in der Robotik, in der industriellen Automatisierung und auch in Navigationssystemen eingesetzt.
Die Funktionsweise eines Neigungsmessers beruht auf der Erkennung einer Positionsänderung relativ zu einem Schwerkraftvektor. In analogen Geräten wird dies durch mechanische Komponenten wie Pendel, Luftblasen in einer Flüssigkeit oder sich bewegende Massen realisiert. Moderne Konstruktionen verwenden MEMS-Sensoren (mikroelektromechanische Sensoren), die Gravitationsbeschleunigungen messen und in Neigungswinkel umwandeln. Diese Geräte bieten eine hohe Präzision und können in elektronische Systeme integriert werden, was eine digitale Auslesung und Datenübertragung ermöglicht.
Neigungsmesser sind besonders nützlich bei der Überwachung der Stabilität von Bauwerken wie Dämmen, Brücken, Gebäuden oder Böschungen, wo schon kleine Abweichungen auf Verformungen oder strukturelle Risiken hinweisen können. In der Geotechnik werden sie eingesetzt, um Verschiebungen in Böden oder Hängen zu messen, indem Sonden in speziellen Messlöchern platziert werden. In der Robotik und der mobilen Elektronik dienen sie als Orientierungssensoren und ermöglichen die Stabilisierung von Plattformen und die Bahnkorrektur.
Die Messgenauigkeit eines Neigungsmessers hängt von seiner Konstruktion, seinem Messbereich, seiner Störfestigkeit und der Qualität der Kalibrierung ab. Bei vielen Anwendungen ist auch die Beständigkeit gegenüber Vibrationen, Temperaturschwankungen und anderen Umweltfaktoren wichtig. In Kombination mit anderen Sensoren, wie Kreisel oder Magnetometer, sind Neigungsmesser Teil komplexer Trägheitsnavigations- und technischer Diagnosesysteme.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.