+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Zündkerze - Definition

Eine Funkenstrecke ist ein elektrisches oder elektrotechnisches Bauteil zum kontrollierten Überspringen eines elektrischen Funkens zwischen zwei Elektroden, das hauptsächlich zum Schutz vor Überspannungen in Hochspannungsanlagen verwendet wird. Seine Funktionsweise beruht auf dem Phänomen, dass das Dielektrikum, bei dem es sich in der Regel um Luft oder Edelgas handelt, infolge einer Überschreitung der Durchschlagsspannung zwischen den Elektroden durchbricht. Wenn eine übermäßige Spannung auftritt, sorgt die Funkenstrecke dafür, dass die Ladung schnell abgeleitet wird, wodurch empfindliche Schaltungskomponenten vor Schäden geschützt werden.

Strukturell besteht eine Funkenstrecke aus zwei oder mehr Elektroden, die in einem bestimmten Abstand angeordnet sind und deren Größe den Spannungswert bestimmt, der den Funken auslöst. Je nach Anwendung können offene, geschlossene oder gasförmige Funkenstrecken verwendet werden, wobei bei geschlossenen Ausführungen das Innere mit einem Gas mit streng kontrollierten dielektrischen Eigenschaften gefüllt ist. Kugelförmige oder zylindrische Funkenstrecken, die häufig in Laborsystemen zur Kalibrierung und Messung verwendet werden, sind auch in der Hochspannungstechnik zu finden.

Funkenstrecken spielen eine wichtige Rolle im Blitzschutz, in Verteilungsanlagen, in der Bahntechnik, in der Telekommunikation und in industriellen Energieanlagen. Dank ihrer Fähigkeit, große Stoßströme schnell abzuleiten, minimieren sie die Auswirkungen von Überspannungen, die z. B. durch Blitzeinschläge, Netzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. In einigen Anwendungen, wie z. B. bei der Funkenzündung, bei Impulsgeneratoren oder Lasern, werden Funkenstrecken auch als aktive Steuerelemente für den Zeitpunkt der Entladung eingesetzt.

Die Leistungsmerkmale einer Funkenstrecke hängen von ihrer Konstruktion, den Elektrodenmaterialien, der Art und dem Druck des Füllgases und den Umgebungsbedingungen ab. Trotz der Entwicklung moderner Überspannungsschutztechnologien, wie Varistoren oder Transil-Dioden, sind Funkenstrecken aufgrund ihrer Einfachheit, Zuverlässigkeit und hohen Überlastfestigkeit nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil vieler Systeme.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH