+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Iteration - Definition

Unter Iteration versteht man die Wiederholung einer bestimmten Abfolge von Vorgängen, um sich einem erwarteten Ergebnis zu nähern, ein Problem zu lösen oder die nächsten Schritte zu erreichen der Datenverarbeitung. Das Konzept findet in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik Anwendung, insbesondere in der Mathematik, Informatik, Automatisierung und Algorithmik. Der iterative Ansatz besteht darin, einen Ausgangszustand durch wiederholte Anwendung desselben Verfahrens sukzessive umzuwandeln, wobei jeder nachfolgende Wert vom vorherigen abgeleitet wird.

In der Informatik bezieht sich der Begriff Iteration in der Regel auf die Wiederholung von Anweisungen innerhalb einer Programmierschleife, in der ein bestimmter Code wiederholt ausgeführt wird, bis eine bestimmte logische Bedingung erfüllt ist. Dabei kann es sich um eine Schleife mit einer festen Anzahl von Wiederholungen oder um ein bedingtes Konstrukt handeln, bei dem die Anzahl der Iterationen von den aktuellen Daten abhängt. In funktionaler Hinsicht wird die Iteration manchmal als Alternative zur Rekursion verwendet, um eine kontrolliertere und speichereffizientere Verarbeitung komplexer Berechnungsaufgaben zu ermöglichen.

In der Mathematik und der numerischen Analyse bildet die Iteration die Grundlage vieler Methoden zur näherungsweisen Lösung nichtlinearer Gleichungen, zur Optimierung oder zur Konvergenzanalyse. Typische Beispiele sind Newton-, Gradienten- oder Relaxationsverfahren, bei denen jede aufeinanderfolgende Annäherung vom Ergebnis des vorhergehenden Schritts abhängt und die Lösung bis zu einer bestimmten Genauigkeit annähert.

In Software-Engineering bezieht sich Iteration auch auf die zyklische Natur des Produktentwicklungsprozesses - z. B. in agilen Methoden (Agile), bei denen die Entwicklung eines Systems in Phasen erfolgt, mit regelmäßiger Überprüfung der Ergebnisse und der Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen. Die Iteration ermöglicht eine flexible Anpassung an sich ändernde Anforderungen und eine schnellere Identifizierung und Korrektur von Fehlern.

Unabhängig vom Anwendungsbereich ist die Iteration ein vielseitiges Instrument, das eine schrittweise Annäherung an eine Lösung mit Kontrolle über den Prozess und die Möglichkeit zur Bewertung seiner Wirksamkeit und Genauigkeit ermöglicht.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH