+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Isotop - Definition

Ein Isotop ist eine Variante eines Atoms eines bestimmten chemischen Elements, die sich durch eine identische Anzahl von Protonen im Kern (d. h. die gleiche Ordnungszahl Z) auszeichnet, sich aber in der Anzahl der Neutronen und damit in der Massenzahl (A) unterscheidet. Das bedeutet, dass Isotope desselben Elements aufgrund der Struktur ihrer Elektronenhüllen nahezu identische chemische Eigenschaften haben, sich aber in ihren physikalischen Eigenschaften, insbesondere in den Kerneigenschaften, erheblich unterscheiden können.

Isotope werden in stabile und radioaktive Isotope unterteilt. Stabile Isotope machen während der Beobachtung keine Kernumwandlungen durch, während radioaktive Isotope (Radioisotope) instabil sind und ionisierende Strahlung infolge spontaner Kernumwandlungen wie Alphazerfall, Betazerfall oder Gammaemission aussenden. Jedes Radioisotop ist durch eine charakteristische Halbwertszeit gekennzeichnet, die angibt, nach welcher Zeit sich die Hälfte der Atome umgewandelt hat.

Isotope haben ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Bereichen von Wissenschaft und Technik. In der Chemie und Molekularbiologie werden sie als Tracer in Methoden zur Verfolgung von Reaktionen und Stoffwechselwegen eingesetzt. In der Geologie und Archäologie werden sie zur isotopischen Datierung verwendet, z. B. bei der Radiokohlenstoffdatierung. In der Kernenergie werden spaltbare Isotope wie Uran-235 oder Plutonium-239 verwendet. In der Nuklearmedizin werden strahlungsemittierende Isotope in der diagnostischen Bildgebung (PET, SPECT) und der gezielten Krebstherapie eingesetzt.

Auf der Ebene der Struktur des Atomkerns unterscheiden sich die Isotope in der Konfiguration der Nukleonen und der Bindungsenergie des Kerns, was sich auf ihre Stabilität und ihr Verhalten bei Kernreaktionen auswirkt. Die Isotope eines Elements werden durch ihre Massenzahl bezeichnet, z. B. ^14C oder Wasserstoff-2 (Deuterium). Auf makroskopischen Maßstäben können Isotope auch Materialeigenschaften wie die Wärmeleitfähigkeit oder die Molmasse beeinflussen, was in der Materialphysik und Feinmechanik von Bedeutung ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH