+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Joystick ist ein Eingabegerät, das zur Steuerung von Bewegungen oder Positionen in elektronischen, Computer- und mechatronischen Systemen verwendet wird. Er besteht aus einem Hebel, dessen Position relativ zu einer oder mehreren Achsen erfasst und dann in elektrische Signale umgewandelt wird, die an das zu steuernde System übertragen werden. Die Funktionsweise des Joysticks beruht in der Regel auf analogen (z. B. potentiometrischen, magnetischen oder optischen) oder digitalen (z. B. Mikroschaltern oder Encodern) Messwertgebern, die Ausschläge in den X-, Y- und manchmal Z- oder Drehachsen erfassen.
Joysticks werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt - von Computerspielen und Simulatoren über industrielle Steuerpulte bis hin zu Systemen automation, robotics, medizinischen Geräten und der Steuerung mobiler Maschinen. In interaktiven Systemen dienen sie als ergonomische Schnittstelle für den Benutzer, um Objekte intuitiv zu steuern, im dreidimensionalen Raum zu navigieren oder Parameter einzustellen. In speziellen Anwendungen können Joysticks mit zusätzlichen Tasten, Rollen und Schaltern ausgestattet werden, so dass mehrere Funktionen gleichzeitig ausgeführt werden können.
Dank seines Aufbaus ermöglicht der Joystick eine stufenlose Proportionalsteuerung, bei der der Grad der Neigung in die Intensität oder Geschwindigkeit des Betätigungssystems umgesetzt wird. Bei den analogen Versionen ist das Ausgangssignal eine Spannung, die von der Position des Hebels abhängt, während die digitalen Versionen logische Impulse erzeugen, die bestimmten Bewegungsrichtungen entsprechen. Fortgeschrittene Modelle können kapazitive Sensoren, Gyroskope oder haptische Systeme verwenden, die die Präzision und Interaktivität erhöhen.
Bei der Entwicklung von Joysticks müssen mechanische Faktoren wie Haltbarkeit, Überlastungsfestigkeit, Elastizität bei der Rückkehr in die neutrale Position und Signalstabilität unter Vibrationsbedingungen berücksichtigt werden. Bei industriellen Schnittstellen kommunizieren diese Geräte oft über analoge Standards (0-10 V, 4-20 mA) oder digitale Übertragungsprotokolle wie USB, CAN oder RS-232, je nach Anwendungsumgebung.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.