+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Das Kalorimeter ist ein Messgerät zur Bestimmung der bei physikalischen, chemischen oder biologischen Prozessen ausgetauschten Wärmemenge. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip der Energiebilanz, wonach die Änderung der Temperatur eines kontrollierten Systems die Berechnung der infolge einer Reaktion, Phasenumwandlungen oder Materialwechselwirkungen übertragenen oder aufgenommenen Wärmeenergie ermöglicht. Als wissenschaftliche Disziplin wird die Kalorimetrie sowohl in chemischen Laboratorien als auch in der Werkstofftechnik, Biologie, Pharmazie oder Wärmetechnik eingesetzt.
Die Grundkonstruktion eines Kalorimeters besteht aus einem verschlossenen Behälter, in dem der zu untersuchende Prozess abläuft, und einem präzisen Temperatur- und Volumenmesssystem. Bei einfachen Modellen besteht das Kalorimeter aus einem Gefäß mit Wasser, in das eine wärmeabgebende oder wärmeaufnehmende Probe eingebracht wird. Fortschrittlichere Systeme verwenden eine adiabatische Isolierung, Wärmepumpen, kontrollierte Energiequellen und Differenzsensoren, die eine Wärmemessung mit sehr hoher Genauigkeit ermöglichen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Wärmekapazität des Systems, die bekannt sein oder kontrolliert werden muss.
Je nach Anwendung gibt es verschiedene Arten von Kalorimetern, darunter Bombenkalorimeter (zur Messung der Verbrennungswärme), Differential-Scanning-Kalorimeter (DSC - zur Analyse von Phasenveränderungen), Strömungskalorimeter (zur Untersuchung von Flüssigkeiten und Gasen), isothermische Kalorimeter (zur Überwachung von Reaktionen bei konstanter Temperatur) und Mikrokalorimeter, die in der biologischen und pharmakologischen Forschung eingesetzt werden. Mit Kalorimetern lassen sich die energetischen Eigenschaften von Stoffen, die Reaktionskinetik, die thermische Stabilität sowie die Effizienz von Isolier- und Brennstoffen beurteilen.
Die Messgenauigkeit bei der Kalorimetrie hängt von der Empfindlichkeit des Geräts, dem Grad der Wärmeisolierung und der Kalibrierung des Instruments ab. Moderne Systeme sind mit Computern integriert, die eine automatische Datenerfassung, thermische Berechnungen und die Visualisierung der Ergebnisse ermöglichen. In Technik und Industrie unterstützt die Kalorimetrie die Konzeption von Energiesystemen, die Bewertung der Verbrennungseffizienz und die Entwicklung von Funktions- und Verbundwerkstoffen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.