+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Das Schwedenrad ist ein spezielles mechanisches Rad, das es einem Fahrzeug oder einer mobilen Plattform ermöglicht, sich in mehrere Richtungen zu bewegen, ohne die Ausrichtung des gesamten Fahrwerks zu ändern. Seine Konstruktion basiert auf einem Haupttragrad, an dessen Peripherie quer ausgerichtete, unabhängig voneinander drehende Rollen angebracht sind. Auf diese Weise kann sowohl eine Bewegung entlang der Hauptachse des Rades als auch in Querrichtung erzeugt werden, so dass eine holonome Bewegung möglich ist - völlig frei in zwei ebenen Dimensionen.
Schwedische Räder werden vor allem in der mobilen Robotik, der industriellen Automatisierung und in Materialhandhabungssystemen eingesetzt, wo hochpräzises Manövrieren auf engstem Raum erforderlich ist. Ihre einzigartige Geometrie ermöglicht es ihnen, sich reibungslos in jede Richtung zu bewegen, sich um ihre eigene Achse zu drehen und sich entlang komplexer Bahnen zu bewegen, ohne dass ein herkömmliches Drehen erforderlich ist. Diese Räder werden häufig in Robotern der Omniwheel-Klasse und Plattformfahrzeugen mit unabhängigem Antrieb für jedes Rad eingesetzt.
In der mechanischen Praxis erfordert die Konstruktion der schwedischen Räder eine präzise Anordnung der Rollen und die Gewährleistung ihrer freien Drehbarkeit, was die Verwendung geeigneter Lager und reibungsarmer Materialien erfordert . Die richtige Wahl der Anzahl und der Form der Rollen wirkt sich direkt auf die Leichtgängigkeit der Bewegung und die Belastbarkeit aus. Aufgrund der komplexen dynamischen Eigenschaften erfordert die Steuerung von Fahrzeugen mit schwedischen Rädern eine fortschrittliche kinematische Modellierung und eine präzise Synchronisierung der Antriebe.
In technischen Anwendungen ist das schwedische Rad ein Beispiel für eine mechatronische Lösung, bei der Mechanik, Elektronik und Steuerungsalgorithmen zusammenwirken, um eine hohe Manövrierfähigkeit und Flexibilität der Bewegung zu erreichen. Es werden auch hybride Varianten entwickelt, die die Eigenschaften von schwedischen Rädern und traditionellen Laufsystemen kombinieren, um eine Anpassung an unterschiedliche Geländebedingungen und Einsatzszenarien zu ermöglichen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.