+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Dynamische Kompression - Definition

Dynamische Kompression ist eine Technik, die im Bereich der Signalverarbeitung Audio verwendet wird, um den Dynamikbereich eines Audiosignals zu verringern, d. h. den Unterschied zwischen den leisesten und lautesten Teilen. Dabei wird der Pegel der lauteren Signale automatisch reduziert und die leiseren Signale werden belassen oder verstärkt, so dass das Ganze in Bezug auf die Lautstärke einheitlicher wird. Dies erleichtert das Hören in lauten Umgebungen, verbessert die Sprachverständlichkeit und verringert das Risiko einer Übersteuerung des akustischen Pfades.

Die Schaltung, die diese Funktion ausführt, compressor genannt, analysiert den Amplitudenpegel des Eingangssignals und reduziert dessen Wert, wenn er einen festgelegten Schwellenwert überschreitet. Dieser Prozess findet in Echtzeit statt, wobei Parameter wie Attack-Zeit, Return-Zeit, Kompressionsverhältnis und Schwellenwert berücksichtigt werden. Dies ermöglicht eine präzise Gestaltung der dynamischen Eigenschaften des Signals, was sowohl bei Studioaufnahmen als auch bei Live-Übertragungen, Rundfunk, Beschallungsanlagen oder tragbaren Geräten wichtig ist.

Die Dynamikkompression verändert nicht den Inhalt des Signals, sondern modifiziert dessen Wahrnehmung durch eine Angleichung der Lautstärkepegel, was den Hörkomfort verbessert und die weitere Audiobearbeitung erleichtert. In professionellen Produktionen wird sie auch eingesetzt, um Klänge zu erzeugen, Transienten zu betonen oder charakteristische Klangeffekte zu erzeugen. In digitalen und analogen Systemen kann das Tone Mapping mit Hilfe von Elektronik, DSP-Algorithmen oder in Form von Software-Plug-ins in DAW-Umgebungen umgesetzt werden.

Die Verwendung von Tone Mapping erfordert eine präzise Anpassung der Parameter an die Art des Audiomaterials und die Hörbedingungen, da eine übermäßige Kompression zu einem Verlust an Natürlichkeit und Räumlichkeit des Klangs führen kann. In Rundfunksystemen und Anwendungsgeräten wird diese Technik häufig mit automatischer Pegelkontrolle und Spitzenbegrenzung kombiniert und ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätskontrolle der akustischen Übertragung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH