+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Konvektion - Definition

Konvektion ist der Prozess des Wärme- und Stofftransports in fluiden Medien, wie Flüssigkeiten und Gasen, der durch die makroskopische Bewegung von Molekülen entsteht. Dieses Phänomen tritt aufgrund von Temperatur- oder Dichteunterschieden in einem bestimmten Medium auf und führt zur Bildung von Konvektionsströmen. Konvektion spielt eine Schlüsselrolle bei vielen physikalischen und technischen Phänomenen, einschließlich Kühlung, Heizung und atmosphärischen Zirkulationsprozessen.

Es gibt zwei grundlegende Mechanismen der Konvektion: natürliche (freie) und erzwungene Konvektion. Bei der natürlichen Konvektion wird die Bewegung des Mediums durch Auftriebskräfte verursacht, die sich aus einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung ergeben, ohne dass ein äußerer Einfluss vorliegt. Erzwungene Konvektion hingegen tritt auf, wenn die Strömung eines Mediums durch mechanische Faktoren wie Ventilatoren, Pumpen oder die Bewegung eines Objekts in einer Flüssigkeit oder einem Gas ausgelöst wird. Beide Arten der Konvektion werden durch mathematische Beziehungen beschrieben, die sich aus den Gleichungen des Wärmetransports und der Fluiddynamik ableiten.

Aus technischer Sicht ist die Konvektion neben der Wärmeleitung und der Strahlung einer der drei Hauptmechanismen der Wärmeübertragung. In elektronischen und mechanischen Systemen wird sie eingesetzt, um überschüssige Wärme effizient von Komponenten abzuführen, was sich auf deren Zuverlässigkeit und Lebensdauer auswirkt. Sie wird auch bei der Konstruktion von Wärmetauschern und Klimaanlagen sowie bei der Analyse meteorologischer und ozeanografischer Phänomene eingesetzt.

Bei der quantitativen Beschreibung des Konvektionsphänomens werden Parameter wie die Nusselt-, die Prandtl- und die Rayleigh-Zahl berücksichtigt, die es ermöglichen, die Intensität der Wärmeübertragung in einem bestimmten System zu bewerten. Die Berücksichtigung dieser Größen ist für die Modellierung thermischer Prozesse in industriellen Anwendungen und in der wissenschaftlichen Forschung unerlässlich.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH