+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Eine Entladungslampe ist eine Art von elektrischer Lichtquelle, bei der die Emission optischer Strahlung durch Stromfluss durch ein Gas oder einen Metalldampf in einem geschlossenen Kolben erfolgt. Unter dem Einfluss einer angelegten Spannung werden Gasmoleküle ionisiert, was zur Bildung einer elektrischen Entladung führt, die je nach Art des verwendeten Mediums Licht mit einem charakteristischen Spektrum aussendet.
Die Wirkung der Entladungslampe besteht darin, einen ionisierten Leitungskanal zwischen Elektroden zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Je nach Gasdruck im Kolben wird zwischen Niederdruck- und Hochdrucklampen unterschieden. Erstere zeichnen sich durch eine geringere Leuchtdichte, aber eine höhere Lichtausbeute aus, während Hochdrucklampen ein intensiveres Licht bei geringerem Volumen abstrahlen. In vielen Ausführungen werden Mischungen aus Edelgasen, Quecksilber, Natrium oder Metallhalogeniden verwendet, um der Lampe spezifische Spektral- und Betriebseigenschaften zu verleihen.
Aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz und langen Lebensdauer finden Entladungslampen breite Anwendung in der Straßen-, Industrie-, Stadion- und großflächigen Innenbeleuchtung. Aufgrund ihrer nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinie und der Notwendigkeit, die Entladung aufrechtzuerhalten, erfordern sie jedoch spezielle Zündsysteme und Stromstabilisatoren. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen bieten sie eine deutlich höhere Lichtausbeute, allerdings bei geringerer Farbwiedergabe und längerer Anlaufzeit.
Der Einsatz von Entladungslampen erstreckt sich auch auf spezielle Technologien wie die Spektralanalyse, UV-Beleuchtung, Blitzlampen in der Fotografie oder Lichtquellen in der Mikroskopie. Ihr Betrieb ist mit der Emission von Strahlung in einem breiten Spektralbereich verbunden, der häufig auch den ultravioletten Bereich umfasst, was die Verwendung geeigneter Abschirmungen oder Schutzfilter erfordert.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.