+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Lasotaśma (Gafferband) ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein professionelles Klebeband, das in der technischen, künstlerischen und bühnentechnischen Industrie, insbesondere bei Film-, Theater- und Fernsehproduktionen und -veranstaltungen, häufig verwendet wird. Es handelt sich um ein textiles Band mit einer matten, oft flammhemmenden Kunststoffbeschichtung auf der einen Seite und einem starken Kautschuk- oder Acrylatkleber auf der anderen Seite, das gut haftet und sich gleichzeitig sauber und rückstandsfrei entfernen lässt.
Lasotape wurde als robuste Alternative zu klassischen Isolierungsbändern oder Klebebändern entwickelt und bietet eine höhere Beständigkeit gegen Abrieb, Temperatur und Bühnenlicht. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität aus, lässt sich leicht von Hand abreißen und kann mit einem Marker beschriftet werden, was es zu einem äußerst funktionellen Werkzeug in technischen Arbeitsumgebungen macht. Im Gegensatz zu PVC- oder Vinylbändern ist seine Oberfläche nicht reflektierend, was bei Beleuchtungs- und Bedieneranwendungen wichtig ist, wo Lichtreflexe die Bildaufnahme stören können.
Zu den Anwendungen von Lasotape gehören die Befestigung von Kabeln an Böden und Strukturen, die Markierung der Position von Geräten oder Schauspielern auf der Bühne (sogenannte Marker), die vorübergehende Befestigung technischer Elemente oder schnelle Reparaturen an Kulissen. Dank seiner breiten Farbpalette kann es auch zur Kennzeichnung oder für organisatorische Zwecke eingesetzt werden. Trotz seiner Langlebigkeit ist es jedoch nicht für strukturelle Anwendungen oder den langfristigen Einsatz im Freien unter rauen Witterungsbedingungen geeignet.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.