+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Geigerzähler ist ein Detektor für ionisierende Strahlung, der zur Erfassung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung verwendet wird. Seine Funktionsweise beruht auf dem Phänomen der Gasionisation in einem abgedichteten Rohr, dem so genannten Geiger-Müller-Rohr, das als Nachweiskammer dient. Das Innere der Röhre ist mit einem Inertgasgemisch bei entsprechendem Druck gefüllt, und zwischen der zentralen Anode und der umgebenden Kathode wird eine Hochspannung nahe der Durchbruchsschwelle aufrechterhalten.
Wenn ein Strahlungsteilchen in den Detektor eintritt, ionisiert es die Gasmoleküle und löst eine kaskadenartige Elektronenlawine aus. Der daraus resultierende elektrische Impuls ist kurz, aber deutlich und kann von der Elektronik leicht gezählt werden. Jedes erfasste Teilchen verursacht einen einzigen Impuls, unabhängig von seiner Energie, so dass der Geigerzähler keine Informationen über die Intensität der Strahlung, sondern nur über ihr Vorhandensein und ihre Häufigkeit liefert.
Dieses Gerät findet breite Anwendung in der Erkennung radioaktiver Kontamination, der Umweltkontrolle, der Kernphysik und der Sicherheit bei der Arbeit mit radioaktiven Materialien. Sein einfacher Aufbau, seine hohe Empfindlichkeit und seine Fähigkeit, verschiedene Arten von Strahlung zu erkennen, machen ihn zu einem nützlichen Messinstrument, insbesondere unter Feldbedingungen. Um die Selektivität der Messungen zu erhöhen, werden zusätzliche Abschirmungen und Filter eingesetzt, um die Auswirkungen bestimmter Arten von Partikeln zu verringern.
Der Geigerzähler muss aufgrund der so genannten Totzeit, d. h. des Zeitraums, in dem das System nicht in der Lage ist, das nächste Ereignis zu erfassen, nach jedem Impuls regelmäßig zurückgesetzt werden. Um kontinuierliche Entladungen zu verhindern, werden dem Gas Löschmittel zugesetzt, um die Zahl der Sekundärionisationen zu verringern. Moderne Versionen von Messgeräten sind mit digitalen Schaltkreisen ausgestattet, die eine Aufzeichnung, Analyse und Darstellung der Messdaten in Echtzeit ermöglichen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.