+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Lot ist ein metallischer Werkstoff, der beim Löten verwendet wird, d. h. beim dauerhaften Verbinden zweier oder mehrerer Metallteile durch Schmelzen des Lots und Einbringen in den Spalt zwischen den zu verbindenden Oberflächen, ohne die Oberflächen selbst in einen flüssigen Zustand zu bringen. Das Verfahren beruht auf den Phänomenen der Benetzung und der atomaren Diffusion an der Grenzfläche, was zu einer festen und leitfähigen mechanischen und elektrischen Verbindung führt.
Lote können in verschiedenen Formen vorliegen, z. B. als Drähte, Stäbe, Pulver oder Pasten, und sind in der Regel Metalllegierungen, die so ausgewählt werden, dass ihr Schmelzpunkt ausreichend niedriger ist als der Schmelzpunkt der zu verbindenden Materialien. Zu den am häufigsten verwendeten Loten gehören Zinnlegierungen mit Blei-, Silber-, Kupfer-, Wismut- oder Antimonzusatz, wobei die moderne Technik als Reaktion auf Umweltvorschriften wie die RoHS-Richtlinie zunehmend die Verwendung bleifreier Lote verlangt.
In der Elektronik hat Lot eine Schlüsselfunktion bei der Montage von Bauteilen auf Leiterplatten (PCBs), wo es sowohl die mechanische Fixierung von Bauteilen als auch den zuverlässigen Stromfluss gewährleistet. In industriellen Anwendungen und Rohrleitungen wird das Hartlöten verwendet, das sich durch höhere Betriebstemperaturen und größere mechanische Festigkeit auszeichnet. Um die Qualität der Lötstelle zu verbessern, werden häufig Flussmittel verwendet, um Oxide von den Metalloberflächen zu entfernen und die Benetzungseigenschaften zu verbessern, wodurch das Risiko von Lunkern und anderen Fehlern in der Schweißnaht minimiert wird.
Die physikalisch-chemischen Parameter des Lots, wie Schmelzpunkt, elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften, sind entscheidend für die langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Lötstellen, insbesondere in Systemen, die in rauer Umgebung betrieben werden oder unterschiedlichen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.