+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Magnetowiderstand - Definition

Der Magnetowiderstand ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich der elektrische Widerstand eines leitenden Materials unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes ändert. Dieser Effekt tritt bei einigen Metallen, Halbleitern und magnetischen Materialien auf und ist auf eine Änderung der Bewegungsbahn von Leitungselektronen zurückzuführen, die sich in Gegenwart eines Magnetfelds auf gekrümmten Bahnen bewegen und so den effektiven Diffusionsweg vergrößern.

Das Phänomen des Magnetowiderstands wurde erstmals bei Metallen beobachtet, bei denen das Anlegen eines Feldes senkrecht zur Stromflussrichtung eine Erhöhung des elektrischen Widerstands bewirkt. Seine Intensität hängt von der Geometrie der Probe, der Feldstärke und den elektronischen Eigenschaften des Materials ab. Klassisch wird der Magnetowiderstand als Ergebnis der Lorentz-Kraft beschrieben, die die Bahnen der Ladungsträger krümmt, was zu einer Erhöhung ihrer Verlustleistung führt.

In der Technik werden verschiedene Varianten des Magnetowiderstands verwendet, darunter der anisotrope Magnetowiderstand (AMR), der in ferromagnetischen Dünnschichtmaterialien auftritt, und der gigantische Magnetowiderstand (GMR), dessen Entdeckung die magnetische Aufzeichnungstechnik revolutioniert hat. Bei GMR sind die Widerstandsänderungen viel größer und hängen von der relativen Ausrichtung der magnetischen Momente benachbarter Schichten ab, was die Entwicklung von Präzisionsfeldsensoren und modernen Datenausleseköpfen ermöglicht hat.

Das Phänomen des Magnetowiderstands wird unter anderem in Positionssensoren, Encodern, Geschwindigkeitsmessgeräten und MRAMs genutzt, wo die Widerstandsänderung eine binäre Darstellung von Daten ermöglicht. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber dem Magnetfeld und ihrer geringen Größe finden magnetoresistive Messstrukturen Anwendung in Mikrosystemen und in der Unterhaltungselektronik. Die Erforschung neuer magnetoresistiver Materialien umfasst auch Quantenphänomene und führt zur Entwicklung von Spintronik und Hybridschaltungen der nächsten Generation.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH