+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Mikroelektronik ist ein Zweig der Elektronik, der sich mit dem Entwurf, der Herstellung und der Prüfung sehr kleiner elektronischer Systeme befasst, mit Komponenten in der Größenordnung von Mikrometern oder Nanometern. Sie stellt eine Weiterentwicklung der traditionellen Elektronik in Richtung Miniaturisierung und Integration elektronischer Funktionen dar, die es ermöglicht, komplexe Systeme auf einer kleinen Fläche eines Siliziumsubstrats zu schaffen. Die Mikroelektronik ist die Grundlage moderner digitaler und analoger Technologien, die u. a. in Computern, mobilen Geräten, Kontrollsystemen, medizinischen Geräten sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie eingesetzt werden.
Die Grundlage der Mikroelektronik sind Halbleiter, vor allem Silizium, aus denen integrierte Schaltungen (ICs - Integrated Circuits) hergestellt werden. Zu den mikroelektronischen Technologien gehören Lithografie, chemisches Ätzen, Ionenimplantation und die Abscheidung dielektrischer und metallischer Schichten unter Vakuumbedingungen. Diese Verfahren ermöglichen die Herstellung von Transistoren, Widerständen, Kondensatoren und anderen Komponenten auf einem einzigen Chip.
Die Entwicklungen in der Mikroelektronik ermöglichen eine höhere Packungsdichte der Elemente, was zu leistungsfähigeren und energieeffizienteren Geräten führt. Im Mittelpunkt steht dabei das Mooresche Gesetz, das jahrzehntelang den Trend beschrieb, dass sich die Zahl der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Die moderne Mikroelektronik umfasst auch den Entwurf auf der Ebene logischer Schaltungen und digitaler Systeme unter Verwendung von Hardwarebeschreibungssprachen wie VHDL oder Verilog.
Ebenfalls mit der Mikroelektronik verbunden ist die so genannte Nanoelektronik, die das Streben nach Miniaturisierung unter die Grenzen der herkömmlichen optischen Lithografie fortsetzt. Diese Grenze bringt sowohl technologische als auch physikalische Herausforderungen mit sich, die mit Quanten- und thermischen Effekten auf der Ebene einzelner atomarer Strukturen zusammenhängen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.