+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Graetzer Brücke - Definition

Die Graetz-Brücke ist eine Gleichrichterschaltung, die aus vier Dioden besteht, die so angeordnet sind, dass eine Eingangswechselspannung in eine Gleichspannung umgewandelt werden kann. Sie arbeitet nach dem Prinzip der Doppelspannungsgleichrichtung, was bedeutet, dass sowohl die positive als auch die negative Hälfte einer sinusförmigen Spannung verwendet wird, um eine Spannung mit einheitlicher Richtung zu erzeugen. Die Schaltung ist nach Leopold Graetz benannt, der sie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts beschrieb.

Die Hauptfunktion der Graetz-Brücke besteht darin, eine Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung umzuwandeln, die in elektronischen Netzteilen häufig verwendet wird. Aufgrund ihres Aufbaus bietet die Schaltung einen höheren Wirkungsgrad als Einzelspannungsgleichrichter, da sie während jeder vollen Phase der Netzspannung keine Unterbrechung des Stromflusses durch die Last zulässt. Während jeder Hälfte des Wechselstromzyklus sind zwei der vier Dioden leitend und die sonstigen Dioden negativ gepolt, wodurch ein unidirektionaler Stromfluss durch die Last gewährleistet wird.

Aufgrund ihres einfachen Aufbaus und der geringen Implementierungskosten wird die Graetz-Brücke häufig in Stromversorgungen für elektronische Geräte, elektrische Antriebe, Ladegeräte und Leistungselektroniksysteme eingesetzt. Um die Qualität der Ausgangsspannung zu verbessern, werden häufig zusätzlich Filterkondensatoren verwendet, um Pulsationen zu glätten und die Ausgangsspannung näher an einen konstanten Wert zu bringen. Bei Anwendungen, die eine höhere Präzision oder eine geringere Restwelligkeit erfordern, werden weitere Spannungsstabilisierungs- oder Umwandlungsstufen eingesetzt.

Die Betriebseigenschaften einer Graetz-Brücke hängen von den Parametern der verwendeten Dioden ab, z. B. von der Durchlassspannung, dem Nennstrom und der Schaltzeit. Heutzutage können diese Schaltungen in Form von handelsüblichen IC-Modulen realisiert werden, was den Entwurf von Stromversorgungsschaltungen in elektronischen und industriellen Projekten vereinfacht.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH