+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Negawatt ist ein Begriff, der in der Energietechnik und im Energiebedarfsmanagement verwendet wird, um die Strommenge zu bezeichnen, die durch die Umsetzung von Effizienz- oder Einsparungsmaßnahmen nicht verbraucht wurde. Der von Amory Lovins vorgeschlagene Begriff ist das konzeptionelle Gegenstück zum Megawatt (MW) - einer Leistungseinheit - und bezieht sich nicht auf die Erzeugung von Energie, sondern auf deren vermiedenen Verbrauch. In diesem Sinne kann ein Negawatt als eine virtuelle Energiequelle interpretiert werden, die durch die Verringerung der Nachfrage geschaffen wird, anstatt sie zu decken.
Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht gelten Negawatt als die kosteneffizienteste Form der "Erzeugung" von Energie, da die Verringerung der Energienachfrage durch die Modernisierung der Infrastruktur, den Einsatz energieeffizienter Geräte, die Automatisierung von Prozessen oder die Optimierung des Verbrauchsmanagements Investitionen in neue Erzeugungsquellen und Übertragungsinfrastrukturen vermeidet. Negawatt sind auch ein wichtiger Bestandteil der Klima- und Energiewendepolitik, da sie direkt zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, zur Reduzierung der Netzverluste und zur Erhöhung der Energiesicherheit beitragen.
In der technischen Praxis erfolgt die Messung von Negawatt durch die Modellierung von Referenzszenarien des Energieverbrauchs und die Analyse der Unterschiede, die sich aus den durchgeführten Effizienzmaßnahmen ergeben. Aus der Systemperspektive können Negawatt in Marktmechanismen wie Auktionen zur Nachfragereduzierung oder Demand Side Management (DSM)-Programme einbezogen werden, wo sie im Rahmen des Ausgleichs des Stromnetzes gleichwertig mit herkömmlichen Megawatt behandelt werden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.