+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Differenzielle Nichtlinearität ist ein Parameter, der die Abweichung des tatsächlichen Ausgangssignalinkrements vom idealen Inkrement für ein Gerät charakterisiert, das Signale auf diskrete Weise verarbeitet, am häufigsten bei Analog-Digital-Wandlern (ADCs) oder Digital-Analog-Wandlern (DACs). Er beschreibt die Veränderung der Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Stufen der Quantisierung im Verhältnis zu vollkommen gleichen inkrementellen Schritten. Im Zusammenhang mit digitalen Systemen bezieht sich die differentielle Nichtlinearität auf die Differenz zwischen der tatsächlichen Quantisierungsschrittweite und dem Nennwert, die in der Regel in Bruchteilen einer Einheit des niedrigstwertigen bit (LSB - Least Significant Bit) ausgedrückt wird.
Dieser Parameter spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewertung der Qualität und Präzision der Datenumwandlung, insbesondere bei Anwendungen, die eine hohe Linearität und Signalwiederholbarkeit erfordern. Ein idealer Wandler würde sich durch eine konstante Spannungsdifferenz zwischen aufeinanderfolgenden Kodierungsstufen auszeichnen. In realen Systemen sind diese Abweichungen das Ergebnis von Unzulänglichkeiten im Herstellungsprozess, Temperatureinflüssen, Interferenzen und Fehlern in den Referenzschaltungen. Wenn diese Unterschiede 1 LSB überschreiten, können sie zu einem Verlust der Monotonie führen, d. h. zu einer Situation, in der eine Erhöhung des Eingangssignals nicht zu einer Erhöhung des Ausgangssignals führt.
Die differentielle Nichtlinearität wird unabhängig von statischen Fehlern wie der Nullpunktverschiebung oder der Gesamtnichtlinearität analysiert. Ein hoher Wert dieses Parameters kann zu Signalverzerrungen führen, was besonders bei Frequenzanalyse- und Messanwendungen deutlich wird, wo die Genauigkeit der Darstellung der Signaldynamik wichtig ist. Moderne Systeme verwenden Methoden zur Kompensation von Differenzfehlern durch digitale Kalibrierung oder die Verwendung fortschrittlicher Wandlerarchitekturen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.