+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Funkenerosion (EDM) ist ein spezielles Bearbeitungsverfahren zum präzisen Abtragen von Material von einem Werkstück durch elektrische Entladungsimpulse zwischen Elektrode und der Oberfläche des Werkstücks. Das Verfahren findet in Gegenwart eines dielektrischen Arbeitsmediums statt, in der Regel Mineralöl oder eine synthetische Flüssigkeit, die als Isolator elektrischer Isolator und Kühlmittel wirkt und die entstehenden Erosionsprodukte abtransportiert.
Die Funkenerosion ermöglicht die Bearbeitung elektrisch leitfähiger Werkstoffe, unabhängig von ihrer Härte, und eignet sich daher besonders für schwer zu bearbeitende Metalle wie Karbide, Titanlegierungen oder gehärtete Werkzeugstähle. Das Funktionsprinzip basiert auf mikroskopisch kleinen Funkenentladungen, die lokal sehr hohe Temperaturen erzeugen, die zum Schmelzen und Verdampfen von Materialpartikeln an der Entladungsstelle führen. Wiederholte Impulse führen zu einer allmählichen Formung der Oberfläche entsprechend der Geometrie der Werkzeugelektrode.
Je nach Anwendung und Maschinenkonstruktion gibt es verschiedene Arten des Erodierens, wie z. B. das Drahterodieren, bei dem die Elektrode die Form eines dünnen Kabels hat, und das Senkerodieren, bei dem die Elektrode eine dreidimensionale Form hat und die gewünschte Geometrie im Werkstück abbildet. Diese Technologie wird bei der Herstellung von Spritzgussformen, Matrizen, Präzisionsbohrungen, mikrostrukturierten Teilen und Komponenten mit komplexen Geometrien eingesetzt, die mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden nicht erreicht werden können.
Das EDM-Verfahren zeichnet sich durch eine sehr hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität aus, obwohl die Abtragsleistung relativ gering ist. Es erfordert den Einsatz fortschrittlicher numerischer Steuerungen (CNC) und geeigneter Prozessparameter wie Spannung, Impulsstrom, Frequenz und Entladungsdauer, die die Effizienz, Genauigkeit und Stabilität der Bearbeitung bestimmen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.