+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Brechstangenschaltung - Definition

Eine Brechstange ist eine Schutzschaltung, die in elektronischen Systemen und Stromversorgungssystemen eingesetzt wird, um die Ausgangsspannung schnell und effektiv auf einen sehr niedrigen Wert (nahe Null) zu senken, wenn sie unkontrolliert über einen akzeptablen Schwellenwert ansteigt. Die Brechstange funktioniert, indem die Stromleitung mit einem leitenden Element, in der Regel einem Thyristor, Triac oder Transistor, kurzgeschlossen wird, was zum Durchbrennen einer Sicherung oder zum Auslösen eines anderen Mechanismus zur Unterbrechung der Stromzufuhr führt.

Diese Schaltung regelt die Spannung nicht kontinuierlich, sondern fungiert als Ausfallsicherung, die sofort aktiviert wird, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Sie wird häufig in stabilisierten Netzteilen, Stromversorgungssystemen für empfindliche digitale Schaltkreise sowie in Telekommunikations- und Industrieanlagen eingesetzt, wo eine Überspannung zu einer dauerhaften Beschädigung der Komponenten führen könnte. Um eine anormale Spannung zu erkennen, werden Komparatoren, Zener-Dioden oder andere Spannungsreferenzschaltungen verwendet, um das Ausführungselement der Brechstange zu steuern.

Eine typische Brechstangenschaltung arbeitet schnell und zuverlässig und bietet selbst bei plötzlichen Überspannungen Schutz. Sie hat den Vorteil, dass sie einfach zu konstruieren ist und keine ständige Überwachung des Spannungszustands auf der Empfangsseite erforderlich ist, da die Reaktion automatisch erfolgt. In der Planungspraxis muss jedoch die Wirkung der Brechstange auf die Last und die Stromquelle berücksichtigt werden, da ihre Auslösung den momentanen Fluss großer Kurzschlussströme beinhaltet. Dies erfordert die geeignete Auswahl von Schutzelementen, einschließlich Sicherungen oder automatischen Stromabschaltsystemen.

Diese Art von Schaltung wird auch in fortschrittlicheren Überspannungsschutzsystemen verwendet, als Ergänzung zu den Clamp-Schaltungen, die die Spannung begrenzen, anstatt sie kurzzuschließen. Trotz der Entwicklung moderner Schutzmethoden bleibt die Brechstange in vielen Industrie- und Laboranwendungen eine wirksame und zuverlässige Lösung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH