+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Organische lichtemittierende Diode (OLED) - Definition

Die Organische Leuchtdiode (OLED, Organic Light-Emitting Diode) ist eine fortschrittliche Lichtquelle, die auf organischen Dünnschichtstrukturen basiert, die elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich als Ergebnis der Rekombination von Ladungsträgern in Halbleiterschichten emittieren. Ihre Funktionsweise beruht auf dem Phänomen der Elektrolumineszenz, bei dem organische Moleküle elektrische Energie absorbieren und Photonen emittieren, nachdem Elektronen von einem höheren Energieniveau in einen niedrigeren angeregten Zustand übergegangen sind.

Die OLED-Struktur besteht aus einer mehrschichtigen Anordnung dünner organischer Filme zwischen zwei Elektroden, von denen mindestens eine transparent ist und die Lichtemission ermöglicht. Die Emissionsschicht, die organische Verbindungen mit lumineszierenden Eigenschaften enthält, ist von Elektronen- und Lochtransportschichten umgeben, die die Effizienz der Ladungsinjektion erhöhen und die Rekombination der Ladungen im aktiven Bereich kontrollieren. Die Anodenelektrode, die in der Regel aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) besteht, ermöglicht den Fluss von Löchern, während die Kathode metallisch, in der Regel auf Kalzium- oder Magnesiumbasis, Elektronen in die OLED-Struktur einbringt.

Der Funktionsmechanismus einer OLED beinhaltet die Injektion von Ladungsträgern unter dem Einfluss einer angelegten Spannung, was zu ihrer Wanderung durch die Transportschichten und zur Rekombination in der Emissionsschicht führt. Als Ergebnis dieser Rekombination entstehen Exzitonen - angeregte Elektron-Loch-Paare, die während des Entspannungsprozesses Photonen einer bestimmten Wellenlänge emittieren, die die Farbe des Lichts bestimmen. Die Emission kann sowohl im monochromatischen als auch im vollfarbigen Bereich von RGB-Matrizen erfolgen, wobei die einzelnen Teilpixel Licht in bestimmten Spektralbereichen emittieren.

Die OLED-Technologie ermöglicht die Herstellung von Bildschirmen mit hohem Kontrast, großen Betrachtungswinkeln und kurzen Reaktionszeiten , was zu ihrer Anwendung in Fernsehbildschirmen, Smartphones, intelligenten Uhren und Informationstafeln geführt hat. Die Flexibilität organischer Materialien ermöglicht die Herstellung flexibler, transparenter und faltbarer Bildschirme und eröffnet damit die Möglichkeit, eine neue Generation von Benutzeroberflächen zu entwickeln.

Im Vergleich zu herkömmlichen, auf anorganischen Strukturen basierenden LEDs zeichnen sich OLEDs durch ihre Fähigkeit aus, ihr eigenes Licht zu emittieren, ohne dass eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist, was den Bau ultradünner Displays mit geringerem Energieverbrauch ermöglicht. Zu den fortschrittlichen OLED-Konfigurationen gehören PHOLED-Varianten (phosphoreszierende OLED), die phosphoreszierende Leuchtstoffe zur Steigerung der Lichteffizienz verwenden, und WOLED (weiße OLED), die in der Beleuchtungstechnik zur Erzeugung von weißem Licht mit einem breiten Farbspektrum eingesetzt werden.

Die Stabilität und Lebensdauer von OLEDs hängt von der Qualität der organischen Materialien und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen den Abbau durch Feuchtigkeit und Sauerstoff ab. Fortschrittliche Schutzschichten, Verkapselung in gekapselten Strukturen und Verkapselungstechnologien auf der Grundlage gasundurchlässiger Materialien werden eingesetzt, um die Lebensdauer der Bauelemente zu erhöhen. Die Forschung im Bereich der TADF-Materialien (Thermally Activated Delayed Fluorescence) und neuer leitfähiger Polymere führt zu einer weiteren Optimierung der Energieeffizienz und einer verbesserten Haltbarkeit von OLED-Displays der nächsten Generation.

Im Rahmen industrieller Display-Anwendungen werden OLEDs in Aktivmatrix-Technologien (AMOLEDs) eingesetzt, bei denen jedes Pixel einzeln von Dünnfilmtransistoren (TFTs) gesteuert wird, um die Leuchtdichte dynamisch zu verwalten und eine hohe Bildqualität zu erreichen. Die Integration von OLEDs mit Steuersystemen und Berührungssensoren ermöglicht die Entwicklung interaktiver Anzeigeflächen, die in Augmented Reality und HMI-Systemen (Human-Machine Interface) eingesetzt werden.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH