+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Das Acht-Zahlensystem, auch Oktalsystem genannt, ist ein Positionszahlensystem zur Basis 8. Es verwendet die Ziffern 0 bis 7, wobei jede Ziffernposition aufeinanderfolgende Potenzen der Zahl 8 darstellt und von rechts nach links gezählt wird. Jede Ziffer in diesem System hat also einen von ihrer Position abhängigen Wert und entspricht dem Produkt aus dieser Ziffer und der entsprechenden Potenz der Basis.
Das Oktalsystem wird vor allem in der Informatik und Elektronik verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit der Darstellung von Binärdaten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Oktalziffer genau drei Binärziffern entspricht, was die Umrechnung zwischen den Systemen vereinfacht und das Lesen und Schreiben von Binärwerten erleichtert. Bevor sich das Hexadezimalsystem durchsetzte, war das Oktalsystem in Computersystemen weit verbreitet, vor allem in Architekturen mit Maschinenwörtern, deren Länge ein Vielfaches von drei bits war.
Die Darstellung eines Wertes im Oktalsystem wird oft durch ein spezielles Präfix oder eine konventionelle Notation gekennzeichnet, z. B. durch Voranstellen der Ziffer "0" in Programmiersprachen wie C oder Python (für ältere Versionen) oder durch Angabe des Basisindexes. Wegen seiner Struktur und Übersichtlichkeit wird das Oktalsystem auch bei der Kodierung von Dateizugriffsrechten auf Unix-Systemen verwendet, wobei jede Ziffer einen Satz von drei Bits darstellt, die bestimmten Rechten (Lesen, Schreiben, Ausführen) entsprechen.
In der Informatik und in technischen Anwendungen dient das Oktalsystem als Zwischenstufe zwischen der binären und der dezimalen Notation und bietet einen Kompromiss zwischen menschlicher Lesbarkeit und einfacher Verarbeitung durch digitale Schaltungen. Aufgrund seiner historischen Bedeutung und seiner Kompatibilität mit der Architektur vieler älterer Computersysteme wird es in einigen Bereichen der Low-Level-Programmierung und der Hardware-Dokumentation immer noch verwendet.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.